This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:当发现错误时、如何写入 MSPM0 的闪存

Guru**** 2872350 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, C-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566608/mspm0l2228-how-to-write-the-flash-of-mspm0-when-some-error-was-found

器件型号:MSPM0L2228
主题中讨论的其他器件: C-GANG

工具/软件:

您好、  


我正在尝试为 MSPM0L2228 构建固件。

1) 但当我尝试将固件从 CCS 写入器件时发生了以下错误。

2) 和详细的诊断信息显示后,我按下了“读取引导诊断按钮“。

  CS_DAP_0:器件诊断读取= 0x00000036

3) 之后, 我 尝试 从 CSS 进行 DSSM 恢复出厂设置,但反应似乎不好...

CS_DAP_0:启动器件出厂复位
CS_DAP_0:尝试 CS_DAP 连接
CS_DAP_0:尝试进行 SEC_AP 连接
CS_DAP_0:已发送命令
CS_DAP_0:使用 NRST 启动硬件复位
CS_DAP_0:启动 BOOTRST 板复位
CS_DAP_0:复位线路置为有效
CS_DAP_0:复位线路置为无效
CS_DAP_0:电路板复位完成
CS_DAP_0:复位完成
CS_DAP_0:sec_AP 断开
CS_DAP_0:sec_AP 重新连接

4) 进一步我试图解锁的设备与 C-gang ,但类似的错误显示,没有更新...

您能告诉我诊断的“0x00000036"的“的含义吗? 信息以及如何解决此问题???

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1) 您能否仔细检查您与设备的电源连接?

    2) 您是否尝试对 NON-MAIN 进行编程?

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Matthew、  

    1) 您能否仔细检查您与设备的电源连接?

    好的、  我会在检查后告诉您结果。

    2) 您是否尝试对 NON-MAIN 进行编程?

    编号  

    但我正在尝试为 MSPM0 开发自编程软件、这个问题在调试过程中发生了。

    我想我可能会导致此问题...

    您能告诉我如何更新或重新写入 NON-MAIN?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、


    1) 您能否仔细检查您与设备的电源连接?

    电源连接似乎正常。 电压接近 3.3V。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    听起来您正在尝试创建软件来对器件进行编程。

    BSL 会是解决方案吗? 我们有这样的示例、因此它很简单Slight smile

    马修