This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:如果某些 GPIO 在 M0G1107 正常上电之前有一些电压、这将损坏 M0G1107

Guru**** 2918450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567573/mspm0g1107-if-some-gpio-have-some-voltage-before-m0g1107-is-normally-power-on-will-this-damage-m0g1107

器件型号:MSPM0G1107


工具/软件:

您好的团队、

客户使用的是 M0G1107。 他们发现某些 M0G 已损坏。 客户使用仪表测量 NG M0G1107 的 IO 引脚、并找出某些引脚(以及引脚 48、VCORE)与 OK 芯片相比具有更低的阻抗。  

客户发现他们的 PCB 上存在一些 M0G1107 在 M0G5117 正常上电之前有一些电压。 客户想澄清这是否会损坏 M0G5117?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考数据表 7.1 绝对最大额定值

    所有 GPIO 输入电压都应< VDD + 0.3、最大值为 4.1V

    正式而言、它会损坏 M0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    如果所有 GPIO 输入电压低于该阈值、则即使 M0 未上电或上电后、M0 也不会损坏、正确吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请参阅数据表以了解特定的 IO 输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Jerry Kuo 

    在此处添加更多说明:

    如果 Vio > Vdd + 0.3V、则 IO 和 VDDIO 之间的钳位二极管将会短路(已连接)(TRM 图 8-1。 超集 IO 切片钳位二极管)。

    参考数据表、 7.1 绝对最大额定值、 Id 支持的二极管电流最大值=±2mA 。

    当 Vio > Vdd + 0.3 且 IO 的输入/输出电流> 2mA 时、IO 将损坏。

    对于 PA21、 PA21 具有用于测试目的的内部连接、该引脚上不允许注入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 赫里克·齐 

    因此、如果引脚 42 (PB24) 我将 1K 拉高至 3.3V(不是 MCU VDD 电源)、但没有为 MCU 供电。 它可能会损坏 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 MCU 的 Vcc 为 0v、PB24 输入电压为 3.3V、因此 PB24 和串行输入电压之间有一个 1k Ω 的电阻器。

    电流为 3.3V/1000 Ω= 3.3mA > ID max 2mA。

    MSPM0 的 IO 会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helic、

    我是台北 FAE 支持 Chicony、仅供参考、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yao Yu Wang 

    如果您有任何其他问题、请随时向我提问。