This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:旋转变压器理想采样点

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565010/am263p4-resolver-ideal-sampling-point

器件型号:AM263P4


工具/软件:

嘿、专家、

在 systemconfig 中,您可以在解析器包装器中配置理想的样本配置。
何时计算理想样品? 在每次采样之后、是在每个 POR 之后?
这个理想的采样时间是 0 到 20 之间的值、因为我的过采样率是 20?
是否有任何 API 函数调用理想的采样时间计算?

此致
Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcel、

    对延迟深表歉意。 请在下面找到我的答复

    何时计算出理想样本? 在每次采样之后、是在每个 POR 之后?
    [/报价]

    理想样本在每次复位后计算、而不是在每次采样后计算。   有关更多详细信息、请参阅 AM263Px Sitara 微控制器技术参考手册的第 7.5.3.2.2.1.4 节自动采样时间选择(修订版 D)。

    这个理想的采样时间值介于 0 到 20 之间、因为我的过采样率是 20?
    [/报价]

    是的、由于过采样、理想的采样时间在 0-19 之间、总计数为 20。

    是否有任何 API 函数调用理想的采样时间计算?
    [/报价]

    请参阅 AM263P SDK 下一页中的 API

    面向旋转变压器的 API

    谢谢、

    Tejas Kulakarni

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Tejas、
    我在代码中找不到理想的示例计算。
    在 ti_drivers_open_close.c 中、调用 rdc_Init()。 在此功能中、仅配置了理想的采样配置。

    但它从哪里开始呢?

    此致、  

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marcel、

    理想采样模式、当设置为 3 种自动模式中的任何一种时、算法循环从使能旋转变压器操作开始。 然后、一旦找到理想的样本、RDC 就会使用该样本从随后采集 ADC 样本。 否则、如果您选择手动理想采样模式、则覆盖值被视为理想采样、RDC 使用该值从 OSR 样本中挑选 ADC 样本。

    谢谢。此致、

    Madhava.