This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM24 上的 GPIO 最大拉电流/灌电流

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567474/am2434-gpio-max-current-sourced-sink-on-am24

器件型号:AM2434


工具/软件:

代表客户发帖

AM243 的 GPIO 电流能力是多少

根据 AM243x 数据表、单个 GPIO 引脚可拉出或灌入的最大电流通常为:

 

4mA、以实现低驱动强度

中等驱动强度的 8mA

来实现高驱动强度 12mA

您能否证实一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM243x 数据表的相应电气特性部分中仅为电流拉电流/灌电流能力定义了一个数据点、用于实现特定的输出电压 (VOL 或 VOH)。  系统设计人员 将需要使用器件 IBIS 模型来确定任何负载的输出电压、而不是 IOL 和 IOH 参数中定义的值。

    注意:我们只期望数字输出缓冲器能够提供 CMOS 输入、这些输入在驱动稳态逻辑电平时具有最小的漏电流。 我们预计数字输出不会驱动任何显著的稳态电流。

    请参阅与 IOL 和 IOH 参数相关的表注。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jordon、

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.