This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:默认 ADC 采集时间

Guru**** 2920470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568273/am2434-default-adc-acquisition-time

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好、

数据表描述了 ADC 的采集时间为 2 至 257。

默认值是多少?

他们怎么能确认呢?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、

    采样延迟默认值为零、这会导致采集时间等于 2 个 SMPL_CLK 周期。 请注意、采样延迟值是可配置的、以便能够根据应用填充采样电容器。

    要确认该值、请读取  AM243x TRM第 12.1.6.16 节  ADC_STEPDELAY_j 寄存器中相关寄存器的值

    请告诉我,如果这有帮助!

    此致、
    Karam