This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P-SIP:关于如何恢复"SC_ERR_PATH_BROKEN;对于 XDS110 调试探针

Guru**** 2918180 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1549511/tmdscncd263p-sip-regarding-how-to-recover-sc_err_path_broken-for-xds110-debug-probe

器件型号:TMDSCNCD263P-SIP
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAM263P4

工具/软件:

您好团队:

我们目前正在开发 AM263Px SIP 板。

我们当时讨论的是 LIN 通信连接、 我们尝试执行 LIN 示例。 但 MCU 复位后、我们无法 通过 UART XDS110 调试探针发送数据、也始终收到相同的错误  

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为“-233"(–233(0xffffff17“0xffffff17)。
标题为“C_ERR_PATH_BROKEN “。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
或零卡滞故障的情况下运行。

您能告诉我们如何解决这个错误吗?

我们甚至尝试更新 XDS110 固件、但即使是相同的错误。

我们尝试通过 uniflash 工具连接、但也会出现相同的错误。

我们已将所需的开关设置 (SW1) 调整到 XDS110 位置。

这对我们来说很有用,但当我们尝试 LIN 连接时,从那时起,我们面临着这个问题

谢谢您、

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队、请回复我们也面临这个 SC_ERR_PATH_BROKEN 问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    这是无效数据读回错误。 您能否请看一下调试 JTAG 指南并尝试本节中概述的完整性扫描测试?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#invalid-data-read-back 

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    我们参考了此文档、但未能成功 解决 XDS110 调试探针问题。

    是否有任何其他选项可对器件进行恢复出厂设置。

    因为我们尝试使用 uniflash 工具、所以无法复位 DAP_0 错误。

    我们是否可以举行联合调试会话来了解该问题?

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、我们也遇到了类似的问题、发现我们设计中的下拉电阻值就是这个问题。 我们之前在 TRST 线路上使用了 1k 下拉电阻器、稍后更改为 2.2k、从而解决了这个问题。 我们能够使用 CCS 成功进行刷写和调试、还能够使用带有 XDS110 的 Uniflash 进行刷写。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sourabh Patil ,

    我们的电路板这些天都正常工作、我们能够使用 XDS110 调试探针进行调试

    但突然间,现在它是不起作用的

    我想知道我们是否需要在电路板上焊接 2.2l 电阻进行下拉。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Pradeep、您可以 根据数据表检查电路板 JTAG 电路是否遵循以下内容:

    此外、检查 JTAG 连接器和调试探针之间是否存在任何松动的连接

    我们的板载 JTAG 连接器电路在 TRST 线路上有这个下拉电阻、这在我们的例子中是导致这个问题的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sourabh、Pradeep、

    由于您使用的是 TI EVM、因此不需要对电路板硬件进行任何修改。

    您可以按照以下步骤尝试手动更新 XDS110: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#manual-update 

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    我们已经尝试更新固件。 但仍然是相同的问题。

    “C:\ti\ccs1281\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110\firmware_3.0.0.32.bin“我们使用了 CCS1281 中的固件  

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep

    您是否尝试过降低 JTAG TCLK 速度?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html#troubleshooting 

    您是否还能确认为 DEVBOOT 模式设置了引导模式开关?

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenen、

    我们尝试更改了这个时钟 JTAG TCLK、但行为仍然相同、并且我们正在使用 DEVBOOT 模式

     

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep

    抱歉这个问题需要一段时间来解决 — 我仍然致力于帮助您解决这个问题。

    您能否查看 XDS110 是否显示在您的设备管理器中?

    这将有助于确认您的驱动程序已正确安装。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan Hartigan ,

    是 端口可见

    电路板的图像  

    之前的 LD8 亮起、但出现此问题后、未亮起

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep

    谢谢、这是非常有用的信息。  

    看起来板载 PMIC 未启用、因此没有为 AM263P4 器件供电。 您能否确认在接头 J20 和 J22 上组装了分流器? 需要这些引脚来启用 PMIC。

    如果您已组装跳线、您是否还可以通过将 USB-C 直接插入控制卡的 USB-C 端口 (J1) 来尝试为 EVM 供电?

    如果看不到结果、您也可以尝试移除分流器、为电路板供电、然后应用分流器。 这应该会“启动“ PMIC。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan Hartigan ,

    是的、跳线 J20 和 J22 按顺序排列。 我们移除并重新连接跳线、仍然存在相同问题。

    我们甚至尝试使用 J1 上的 USB type c 直接为 AM263P SIP 板供电、但误差仍然相同。

    请找到电路板图像  

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep

    USB-C 输入旁边的红色 LED 亮起、表示您使用的电源不提供所需的 5V/3A。

    请确保您使用的电源满足 EVM 用户指南第 2.1 节中所述的 EVM 要求

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    我们使用了 5V 的外部适配器

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    我们能否有 30 分钟的联合调试调用来结束这个过程。

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、  

    外部适配器是否能够提供所需的 3A 电流?

    听起来我们将设置一个调试调用来排序此问题。 尼基尔·达桑将进行协调。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan、

    当然,它提供 5V 的电压,让我检查电流也.

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep

    电源必须能够提供 5V、3A 电流、以通过 USB-C 提供 15W 电力输送

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    感谢您参加实时调试会话。

    总结:

    • 电源能够提供 15W PD
    • 成功将 PMIC 输入的 5V 升压至 12V
    • PMIC WAKE 引脚接收到正确的 12V 输入
    • PMIC 复位 OUT 引脚测量为低电平、预计为高电平

    PMIC 似乎没有正确启动。 我会将此主题标记为已解决、因为我们已经确定与 XDS110 探针相关的原始线程问题不是您看到内容的根本原因。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将这个主题移至 PMIC 团队。

    尊敬的 PMIC 专家:  

    您能否请优先考虑这一点、并尽早与 EB 加入调试调用。

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil,

    请  根据我们之前的调整建议跟踪信息、以便在本地进行进一步调查。  

    此致、

    Erick Leal