This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3518:VREF 引脚使用

Guru**** 2918100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568348/mspm0g3518-vref-pin-usage

器件型号:MSPM0G3518
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我希望你做得好!

您能帮我了解 VREF 模块的正确引脚连接吗?  

1) 如果我使用外部 VREF、我需要在 VREF+和 VREF-之间连接去耦电容器、对吗? 我是否也可以只使用 VREF+和 VREF-来获得 differnet 信号? 根据我的理解 、不建议这样做、但在 SysConfig 工具中、我可以选择仅启用 VREF+、不启用 VREF-、可以用于不同的信号。 哪种方法是 正确的?

2) 如果我使用内部 VREF 源、是否应该将 VREF-连接到 GND?

3) 只是为了确认。 如果我激活了内部 VREF 模式、是否仍需要去耦电容器?

期待您的回答。

此致

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    当使用内部 VREF 或外部 VREF 时、需要在 VREF+引脚上连接一个 1uF 的电容器。 您不需要  VREF-引脚、但我建议使用该引脚、因为它可以通过降低模拟接地层上的接地噪声来提高模拟性能。

    对于 DAC 或 ADC、您需要选择 VSSA 引脚进行接地连接。 DAC12.CTL1.REFSN = 1、ADC12.MEMCTRL[x].VRSEL

    ADC 上的 VRSEL 有多个选项、SysConfig 可以帮助处理所有这些细微差别。

    此致、
    Luke