This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2612:SysConfig 不支持 GPMC RAM 问题。

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1562053/am2612-the-sysconfig-does-not-support-the-gpmc-ram-issue

器件型号:AM2612
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:
我设计了一个使用 GPMC 连接 PSRAM 的新电路板、但 SysConfig 中似乎不支持该新电路板?
谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    SDK 10.2 中不提供 GPMC 驱动程序。 它将添加到将来的版本中。

    AM261x MCU+ SDK:发行说明 10.02.00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:
    我是否可以知道何时会支持 GPMC 驱动程序? 我们新产品的电路板设计为使用 GPMC 安装 PSRAM。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我不确定未来版本的路线图。 “我不会骗你的。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BU:

    这是 ROA-GPMC FAE 说, PLZ 让我们知道什么时候你会有 SD 卡+ EP 的修复。  

    我的客户将需要这两个功能。

    谢谢。

    BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Rio、

    SysConfig 支持 MMC/SD。