This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ARM-CGT:连接到远程 gdb 服务器时出错

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568012/arm-cgt-error-connection-to-remote-gdb-server

器件型号:ARM-CGT


工具/软件:

我有一个在钯上运行的定制 ARM M33。 我能够通过 CSS 连接到它并进行调试。 我使用测试连接输出中的 board.dat 文件打开了一个 GDB 服务器。 当我尝试使用 ARM gdb 或 IAR 远程 GDB 连接来连接到该 GDB 服务器时、我收到了以下错误消息

CPU 名称端口
----- -----
Cortex-M33_0:55000

启动所有内核
CPU 名称状态
----- -----
Cortex-M33_0 等待客户端
Cortex-M33_0 客户端已连接...正在连接到目标
失败! GTI_CONNECT (hpid=0000020FBD27C6F0)=–1
(错误–1274 @ 0x0)
连接序列期间遇到错误。 具体原因未知、但可能是尝试访问由于断电、时钟或身份验证(即安全正在阻止)而无法访问的内核或逻辑的结果。
如果被安全阻止、并且如果支持、则在执行身份验证过程后可以允许访问。
(仿真包 9.2.0.00002)

连接失败...正在退出

请帮我解决这个问题

此致、

Eldhose