This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432E401Y:串行打印问题:CCS 更新后 MSP432E401Y 打印垃圾值(12.8.1 ->12.6.0 恢复)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568350/msp-exp432e401y-serial-print-issue-msp432e401y-printing-junk-values-after-ccs-update-12-8-1---12-6-0-revert

器件型号:MSP-EXP432E401Y
线程中讨论的其他器件:MSP432E401Y

工具/软件:

我在使用 MSP432E401Y Code Composer Studio (CCS) 的工程中遇到问题。 从 CCS v12.6.0 更新到 v12.8.1 后、我的串行打印语句开始输出垃圾字符/ gibberish 字符、而不是正确的数据。

为了进行故障排除、我尝试了恢复到 CCS v12.6.0、但问题仍然存在。 我的硬件设置和工程代码与其他计算机上的工作配置相同。 这表明问题不是我的代码或硬件问题、而是我特定计算机上的 IDE/工具链环境问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我建议的第一件事是确保 CCS 上的终端窗口的波特率、停止位数以及无奇偶校验位与 Windows PC 相匹配。 转至 PC 的设备管理器、确保所有参数都相同。