This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PZ:TM4C123BH6PZIR 的引脚 1 位置、采用卷带封装

Guru**** 2977340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1559719/tm4c123bh6pz-pin-1-position-of-tm4c123bh6pzir-in-reel-package

器件型号:TM4C123BH6PZ


工具/软件:

尊敬的专家:

客户在卷盘中找不到引脚 1 位置信息。 请帮助提供。

此致!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     很抱歉、昨天是美国的公共假日、因此回复时间太晚。 请参阅本卷带包装用户指南中的引脚 1 位置。  https://www.ti.com/lit/ug/snoa403i/snoa403i.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    TivaTm TM4C123BH6PZ 微控制器数据手册数据表 页 1281

    表面安装 — 胶带和 RL(修订版 I) 第 9 页

    P 数据不同。 哪一个是正确的?

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

     读取另一个 TM4C12123 器件型号 (TM4C1231D5) 的数据表 PZ I7R) 间距为 20mm。 但 卷带包装用户指南规定、100p LQFP 封装的尺寸为 24mm。 我需要与我们的内部团队核实并与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    现在就有答案了?

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

     抱歉、我上周收到了我们内部团队的确认、忘记给您更新。 口袋间距为 20mm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    客户想知道、引脚 1 在哪个区域? Q1、Q2、Q3 或 Q4?

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

     很抱歉,因为我离开办公室,因为星期三只是回来了。 我会回复您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

     它将是象限 2。