This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:以下是客户在应用 MSPM0L1105TRTRR 设计时遇到的一些技术问题。 请提供帮助。 谢谢你。

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568026/mspm0l1105-the-following-are-some-technical-issues-that-the-customer-encountered-when-applying-the-mspm0l1105trtrr-design-please-assist-thank-you

器件型号:MSPM0L1105


工具/软件:

您好 TI 团队:

以下是客户在应用 MSPM0L1105TRTRR 设计时遇到的一些技术问题。 请提供帮助。 谢谢你。

随附的图 1 是工业电子雷管产品 MCU 部分的原理图。 请回答技术问题。

MCU 的 PA0 在低功耗模式下是否有计时器功能? 在低功耗模式下、它可以自动计时。 时序结束后、它可以触发 IO 端口并输出高电平。

MCU 的 Vcre 和 VDD 的滤波电容器可以组合在一起吗?

MCU 的 NRST 电容器是否必要? 可以省略吗?

附图 2 是我们公司采用的 MCU 低功耗计时器的功能说明。 请检查 MSPM0L1105TRTRR 是否符合要求。

图 1:

图 2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenley、

    在 STOP 模式、STANDBY 模式下、M0 具有可用作时序的 TIMG。 您可以使用所需的时间长度来配置此计时器。 并使用此计时器事件触发 GPIO 设置 1。 换句话说、事件发布者为计时器(零事件或加载事件,具体取决于计数方法)、事件订阅者为 GPIO 设置 1。 除事件之外、您还可以选择使用计时器中断、在中断中、将 GPIO 设置为 1

    2.建议您添加 10 μ F + 0.1 μ F。 470nF 是确保 MCU 正常工作所必需的值。 如果您不连接它们、TI 无法保证 MCU 能够正常工作。

    3. NRST 上的电容只是为了避免 NRST 上的噪音导致意外复位。 如果您可以确保电压稳定、则可以移除该电容器。 只需通过一个上拉电阻器将 NRST 与 VDD 连接

    此致、

    Janz Bai