This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:有关使用 AM2431 进行产品开发的咨询

Guru**** 2922640 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51635, LP-AM243, AM2431, TPS65219, TPS6521905, TMDS243EVM, TPS62822, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561431/am2431-inquiry-regarding-product-development-using-am2431

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件: TPS65219DP83869、LMR51635、LP-AM243、 TMDS243EVM、TPS62822TPS745

工具/软件:

大家好、我目前正在使用 AM2431 开发一款产品、有疑问。

我们购买了 AM2431 EVM 和 TPS65219 EVM 并正在测试这些器件。

电源输入为 10V 至 30V、因此我们通过 LMR51635 生成 5V 电压、并使用 TPS65219 为 AM2431 和 DP83869 供电。

我目前的困境是使用 TPS6521907 还是 TPS621908。

我查看了 TI 文档、但没有连接 TPS6521908 和 AM62x 的文档、因此我联系您

如果您有任何参考资料、我也想知道您是否可以提供这些参考资料。

请确认。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 您的应用使用的是哪个 AM2431 封装和 DDR 存储器?

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 AM2431BSDFHIALXR、

    我应该使用哪个 TPS65219 产品?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    采用 ALX 封装的 AM243 器件不支持 DDR4/LPDDR4 存储器子系统 (DDRSS)。 在这种情况下、您不需要在电源解决方案中集成 1.1V 电源轨。 我建议使用 预编程的 LP87334D PMIC、以便满足电压/序列要求。 以下应用手册可用于指导您为 AM243 选择电源解决方案: https://www.ti.com/lit/an/slda059/slda059.pdf

    或者、您还可以考虑使用用户可编程 PMIC(即 TPS6521905)。 此选项要求客户对 PMIC 设置进行编程。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    我有疑问。
    您提供的应用手册(使用 TPS65219 PMIC 为 AM243x 供电)是否仅适用于 ALV 而不适用于 ALX?
    由于 ALX 没有 DDR、因此 AM2431ALX 电源序列是否无法与 TPS6521907 或 TPS6521908 匹配?
    请确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 TPS65219 PMIC 应用手册仅涵盖需要 DDR 电压的 AM243 ALV 封装。  

    LP87334D PMIC 最接近的 TPS65219 型号是 TPS65219 07 。 该 PMIC 型号 可用于为 ALX 封装中的 AM243x 供电 、但如果默认启用任何 PMIC 未使用的电源轨、则需要为这些电源轨包含外部无源器件。 例如、即使未使用 Buck3 (1.2V)、仍需要输入和输出电容器以及电感器。  

    谢谢、

    Brenda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果查看您编写的应用手册、 可以使用 LP8733xx 和 TPS65218xx PMIC 为 AM64x 和 AM243x Sitara 处理器供电

    如果您使用的是 AM2431 ALX 封装和以太网(图 5-6)、建议使用 LP87334D。

    (我们的产品使用 AM2431 +以太网 (DP83869))

    您是否有使用 TPS65219 系列的图表?

    是否可以使用 TPS6521907 以默认电压输出驱动 AM2431?

    请确认。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LP87334D 图中、EthernetPHY 2.5V/1.1V 电源未集成在 PMIC 中。 它们由外部分立式稳压器供电 、因此独立于所选的 PMIC。    

    TPS65219 PMIC 有足够的稳压器、可集成所有以太网 PHY 电源、但是 这需要具有唯一 NVM 设置的新可订购器件型号 。 如果您决定使用现有的 NVM 配置(如 TPS6521907)、则 AM243 ALX 将仅使用 Buck1、Buck2、LDO2 和 LDO3。 任何未使用的稳压器仍将需要外部无源器件(例如输入/输出电容器,电感器等)。 要为 EthernetPHY 供电、您可以考虑以下选项:

    • 使用外部分立式元件为所有 EthernetPHY 供电、并使用 TPS6521907 GPIO 之一(即 GPO1)来启用/禁用外部电源轨。
    • 使用 TPS6521907 的 LDO4 为 VDDA2P5 电源轨供电、并使用 GPO1 启用用于为网络 PHY 的其余电源引脚供电的外部分立式器件。

    注意:如果设计实现不允许将所有  DP83869 电源轨斜升在一起、则必须满足时序要求(请参阅数据表中的序列图)。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我正在尝试根据您提供的应用手册构建电路。

    是否有与图 5-6 相对应的参考电路? 如果是、我能明白吗?

    请确认。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     AM243 评估模块使用分立式电源解决方案、而不是 PMIC。 这些设计(如下所列)可用作电源组的参考。 它将帮助您了解哪些电源轨可分组并与同一稳压器一起供电。  

    注意:如果 1.8V IO(包括 AM243 和外部外设)上的总电流高于 PMIC LDO 额定值、则建议使用分立式电源解决方案。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经购买了 EVM 板、正在审核您的 EVM 板。

    我还检查了 EVM 电路、但使用的电源 IC 太多、因此很难应用到我的产品中。

    因此、我考虑使用 TPS65219 和 LP87334.

    目前、我正在考虑使用 LP8733440(请参阅 SLDA059 图 5-6)而不是 TPS65219。

    使用默认设置但没有 LP873344 的 I2C 控制、为 AM2431 电源和以太网供电是否存在问题?

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM243 ALX 仅需要 3-4 个电源(内核,3.3V IO、1.8V IO 和 VDDA_1V8)。 EVM 中的任何其他电源取决于应用、MCU 不一定需要。 此 MCU 的电源实现方案非常简单、可以通过分立式 PMIC 或 PMIC 轻松实现。 如果您对电源设计过程不满意、我建议重新使用   LP-AM243 EVM 上经过验证的电源解决方案。   

    但是、如果您继续使用 PMIC、下面提供了一些有助于完成设计过程的注释。 如有任何问题、请告知我们。  

    • LP87334D 经过预编程、可满足 AM243 ALX MCU 的电压/电流/序列要求。 客户负责执行系统级功率分析、以确保 3.3V 和 1.8V IO 电源(即 LP87334D BUCK1 和 LDO0)具有足够的额定电流、以便为特定于您的应用的 MCU 和外设供电。  
    • 如果您计划在 双电源配置中使用 EthernetPHY、并按照  LP-AM243 EVM 中的方式使用 3.3V 驱动 VDDIO、则 PMIC 电流额定值不应出现任何问题。 下面是您可以考虑的简要电源图。 请参阅 EthernetPHY 数据表,了解有关双电源配置和时序要求的信息)。  

       

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如上所述、我计划使用 LP87334D (0.85V、1.8V、3.3V)、AM2431(ALX 封装)、TPS62822 (1.1V) TPS745 (2.5V)、TLV75518 (VPP_1.8V) 和 DP83869(以太网)。

    此配置是否需要 3.3V 电源开关? 也可以将降压输出直接连接到 DP83869 的 VDDIO 吗?

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EthernetPHY 的序列要求可在  DP83869 数据表(请参阅下面的捕获)中找到。 它需要同时为所有电源供电、或在 2.5V/1.1V 电源轨之后为 VDDIO 供电。 LP87334D 配置为按顺序先导通 BUCK1 (3.3V)(请参阅下面的第二个捕获)。 如果您使用 PMIC GPO2 启用外部 2.5V/1.1V 电源轨、则设计过程的下一步是控制 VDDIO 的启用。 如何确保 VDDIO 同时导通或在 2.5V/1.1V 电源轨之后导通? 一种选择是使用电源开关、而不是将 PMIC Buck1 直接连接到 DP83869。

    来自 DP83869 数据表  

    摘自 LP87334D 技术参考手册

    谢谢、

    Brenda