This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:异常 CMD0 命令

Guru**** 2924020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567700/am2632-abnormal-cmd0-command

器件型号:AM2632


工具/软件:

该应用未发送 CMD0、但在逻辑分析仪的波形中可以看到 CMD0。 这会导致 SDIO 器件中出现异常。 SDK 是否会自动发送 CMD0? 如果是、它在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您看到代码中的哪个时间点会发生这种情况?  这似乎是驱动程序发送的意外命令、需要删除。 您能否分享代码和您看到这种情况的行?

    谢谢、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    目前、无法精确定位代码的确切位置。 在某些命令中找到了两个“CMD0"实“实例。
    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此票证、因为系统告知问题已在调试调用中解决。