This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263PX-AM263PX:共享邮箱存储器 MCU-PLUS-SDK

Guru**** 2920000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561422/mcu-plus-sdk-am263px-shared-mailbox-meory

器件型号:MCU-PLUS-SDKAM263PX-AM263PX


工具/软件:

您好、

在 RBL 期间、R5 内核会以块的形式将 SBL 映像信息更新到 HSM、块大小>= 2KB。

因此、这个块将首先放置在共享存储器中。

由于该通信将在 R5F 和 M4 内核之间进行、因此数据将放置在这些给定的 共享存储器中的哪个地址?

在哪些情况下、L2 存储器将用作 共享存储器? 是否有任何配置可以在邮箱存储器或 L2 存储器之间进行选择来放置数据?

此致、

Geetha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    对延误深表歉意、感谢您的耐心。  

    由于此通信将在 R5F 和 M4 内核之间进行、因此数据将放置在这些给定的 共享内存中的哪个地址?

    有关这方面的信息、请参阅 TRM 中的“初始化“一章第 5.2.1.6 节 IPC。  

    [报价 userid=“649502" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1561422/mcu-plus-sdk-am263px-shared-mailbox-meory

    在哪些情况下、L2 存储器将用作 共享存储器? 是否有任何配置可以在邮箱存储器或 L2 存储器之间进行选择来放置数据?

    此致、

    [/报价]

    在这方面、请允许我有一两天时间进行更新、将在内部进行检查并进行更新。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    通常、与邮箱存储器一样、硬件也提供了使用 L2 的选项。 但  需要增加 SW 逻辑。 例如:使用 spinlock/ 中断等类似于邮箱的内容。   

    邮箱是 在任何两个处理器之间异步交换消息的最有效方式。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好!!! 我明白了你的观点。

    但我仍然需要对此做一些澄清。

    在此映像中、HSM_MBOX_SRAM 是 HSM 和 R5 内核之间的共享存储器?

    MBOX_SRAM 是 R5 内核之间共享的存储器吗?

    谢谢。此致、

    Geetha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    正确。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiv:

    正如我之前提到的、  

    在 RBL 期间、R5 内核会将 SBL 映像信息以块形式更新到 HSM、块大小>= 2KB。

    但 HSM_MBOX_SRAM 大小为 2KB。 R5 如何发送大于 2KB 的卡盘?

    谢谢。此致、

    Geetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geetha:

    从访问的角度来看、没有限制(例如:当需要共享更多数据时,请使用 L2 存储器)。 具体来说、对于 HSM MBOX 查询、如果 2KB 足够、请使用 HSM M 盒存储器、如果没有、也可以使用其他 L2 存储器。 这正是您分享的亮点片段中的注释。 希望澄清。

    此致、Shiv