This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:MCRC 代码中存在疑问

Guru**** 2959060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526263/am2634-doubts-in-mcrc-code

器件型号:AM2634


工具/软件:

尊敬的 Jagadish:

我在测试过程中观察到了一些东西。 我使用不同的值调用了 CRC 计算 API 两次、首先是 35、然后是 0。 第一个呼叫的预期结果为 160(十进制)、第二个呼叫的预期结果为 161。

这是因为在我的例子中、对于第一个调用、我期望初始值为 0;对于第二个调用、初始值应该是第一个调用的 CRC 结果。 由于我将根据数据 ID、计数器和 CAN 数据等各种因素累加计算最终 CRC、因此之前生成的 CRC 应用作下一次调用的初始值 — 前提是两者之间不会发生复位。

但我注意到、对于每次 CRC 调用、初始值始终设置为 0。

我使用 MCRC 时观察到的结果为 160 和 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    每当我们调用“SDL_MCRC_FULL_CPU_TEST" API“ API 时、顺序如下:

    1、首先它复位现有的 CRC 计算值、这意味着签名寄存器将变为零。

    2.在这里,它再次为新的 CRC 生成配置大小和算法。

    3.在这里它将计算您的新输入的 CRC。

    因此、如果您每次调用“SDL_MCRC_FULL_CPU_TEST",“,此、此函数都会在 CRC 变为零时多次、然后再次根据初始值(即零)计算 CRC。 如果您要多次调用该 API 并希望每次保留这些值、请创建另一个 API 来进行 CRC 计算、并仅保留“SDL_MCRC_computeSignCPUmode" API“ API、并在复位后仅调用一次复位和初始化 API。 现在、您可以调用 SDL_MCRC_computeSignCPUmode API 来保留旧值、然后再次向之前生成的签名添加更多数据。 只要您需要、在 CRC 计算完成后、就可以执行此操作、然后尝试调用“SDL_MCRC_channelReset"以“以复位现有 CRC 并重新启动 CRC 生成。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  
     

    我尝试了你上面提到的相同方法,但我得到了错误的结果第二次调用 MCRC 函数SDL_MCRC_computeSignCPUmode. 要了解 MCRC 的确切作用、我想检查其寄存器值。 然而、正如我之前提到的、我在调试期间只能看到几个寄存器。 如何查看一组完整的 MCRC 寄存器值?

    具体情况如下:

    • 多项式值= 0x1D

    • 数据位大小= 8 位

    • 尺寸= 1

    • pMCRCData= 35

    对于第一个调用、我得到了 160 的输出sectSigVal.L、这是正确的。
    对于第二个调用、我提供pMCRCData= 0。 预期的输出是 161、但可以得到 188 个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    具体情况如下:

    • 多项式值= 0x1D

    • 数据位大小= 8 位

    • 尺寸= 1

    • pMCRCData= 35

    对于第一个调用、我得到了 160 的输出sectSigVal.L、这是正确的。
    对于第二个调用、我提供pMCRCData= 0。 预期的输出是 161、但可以得到 188 个。

    [/报价]

    实际上、188 是预期结果、

    该器件中可能的最小数据宽度大小为 16 位:

    我们在代码中也进行了相同的配置:

    这意味着实际上、即使我们只写入 8 位数据、在后台、也会获取 16 位(每个输入字节都附加 0x00)数据来生成 CRC。

    因此、当我们给出两个字节 0x23 和 0x00 时、这意味着实际的 CRC 生成将如下所示:

    CRC 生成所需的数据为 0x00 0x23 0x00 和 0x00。

    因此、您可以看到生成的 CRC 为 0xBC(即 188)。 这就是你得到 188 结果的原因。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  

      如果我们选择 16 位作为 CRC 数据长度并提供 3 个字节的数据、那么我们将如何处理它?
    它是会丢弃 3 字节输入的最后一个字节、还是会在开头添加一个额外的字节以使其为 4 个字节(2 的倍数)、然后执行计算?

    CRC 数据长度为 16 位、因此它是否会在内部形成 2 字节(16 位)块中的数据?


    我们是否可以将 CRC 长度更改为 8 位? 因为在我的情况下,它应该考虑输入数据为 23 00 而不是 00 23 00 00 .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    它会丢弃 3 字节输入的最后一个字节、还是会在开头添加一个额外的字节以使其为 4 字节(2 的倍数)、然后执行计算?

    我们输入数据的每个字节都将附加一个虚拟字节 0x00。

    例如、考虑以下输入数据:

    这里可以看到、我的输入数据是 3 个字节、即 0xF2、0x01 和 0x83。 然后、我将它们移动到我们的 32 位缓冲区中、如上所示。

    现在、对于这种类型的输入数据、CRC 将按以下 16 位顺序生成:0x00F2、0x0001 和 0x0083。 这将是 CRC 生成器的输入。

    我们是否可以将 CRC 长度更改为 8 位?? 因为在我的例子中、它应该将输入数据视为 23 00、而不是 00 23 00

    对于此器件、似乎无法实现。

    如您所见、TRM 中没有 8 位字长的配置、最小大小仅为 16 位:

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    根据您的解释、只有在执行一次 CRC 计算、然后在下一次使用前复位 MCRC 时、16 位的 CRC 长度才适用于 8 位数据大小。 但是、当您调用 CRC 函数两次时、在字节数据之前添加一个零(就像在本例中那样,而不是 23)00 23 00 00 00是一个重大错误。 我认为 8 位 CRC 长度选项更适合这种情况。 但没关系。

    我还有一个疑问。 使用时:

    • crcType = SDL_MCRC_CTRL0_CH1_CRC_SEL_E2EProfile4

    • crc length = 32 bits

    • data size = 32 bits

    我的数据为 16 个字节:
    00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 0A 0B 0C 0D 00

    我将整个数据分组到pmcrc缓冲区中、如下所示:

    CopyEdit
    pmcrc[0] = 0x00000000 pmcrc[1] = 0x00000000 pmcrc[2] = 0x1800000A pmcrc[3] = 0x0B0C0D00

    CRC 输出值将是多少? 我的主要目的是了解如何在内部对数据进行分组。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    我从您的解释中了解到、只有在执行一次 CRC 计算、然后在下一次使用前重置 MCRC 时、16 位的 CRC 长度才适用于 8 位数据大小。 但是、当您调用 CRC 函数两次时、在字节数据之前添加一个零(就像在本例中那样,而不是 23)00 23 00 00 00是一个重大错误。 我认为 8 位 CRC 长度选项更适合这种情况。 但没关系。

    你的理解是完全正确的。

    [报价 userid=“655195" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526263/am2634-doubts-in-mcrc-code/5873394 #5873394“]

    我还有一个疑问。 使用时:

    • crcType = SDL_MCRC_CTRL0_CH1_CRC_SEL_E2EProfile4

    • crc length = 32 bits

    • data size = 32 bits

    我的数据为 16 个字节:
    00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 0A 0B 0C 0D 00

    我将整个数据分组到pmcrc缓冲区中、如下所示:

    [/报价]

    在这种情况下、我们的缓冲区数据只会类型化为 32_bit 指针、如下面的屏幕截图所示、然后数据将写入较低的 PSA 签名寄存器中。

    因此、CRC 生成器的输入数据为 0x00000000、 0x00000000、 0x1800000A 和 0x0B0C0D00。

    对于该输入、CRC 应如下所示在 E2E 配置文件 4 CRC 生成器中:

    在线 CRC 计算 — GHS Infrotronic

    您可以看到我的控制器也提供了相同的输出:

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    我发现还有一个与选择 32 位数据位大小相关的问题。 情况如下:

    • crcType = SDL_MCRC_CTRL0_CH1_CRC_SEL_E2EProfile4

    • CRC 长度= 32 位

    • 数据大小= 32 位

    • mcrcData.size = 1

    我的数据仅为 1 个字节:
    0x01
    所以、 pmcrcData[0] = 1;

    在这种情况下、CRC 输出将是什么?
    我观察到的是输出值 0 。 这似乎是因为只有当大小为 4 的倍数时、数据才会加载到 API 内的 MCRC 寄存器中。

    1. 这可能是一个限制、因为即使对于小于 4 字节的数据大小、通常也需要进行 CRC 计算。



    还有更多的疑问,  

    这是您之前作为参考提供的在线计算器,在此它显示的结果与您上面提到的结果不同。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    我观察到的是输出值 0 。 这似乎是因为只有当大小为 4 的倍数时、数据才会加载到 API 内的 MCRC 寄存器中。

    1. 这可能是一个限制、因为即使对于小于 4 字节的数据大小、通常也需要进行 CRC 计算
    [/报价]

    您的观察结果正确。 我的意思是、我们将数据大小选择为 32 位:

    因此、API 预计数据计数仅为 4 的倍数。

    但是、即使对于单字节、也可以将字节数保留为 4、如下所示:

    这将只提供正确的结果、因为无论如何、我们数据的较高字节仅为 0x00、对吧?

    所以,我想传达的是,如果你的数据不是 4 的倍数,那么给出下一个 4 的倍数。

    例如、对于大小为 5、6、7 或 8 的数据字节、我们需要给出字节数、如 8。

     --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  

      有一个问题,我在之前的 e2e 中提到,一旦检查它.

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    我没有看到您的任何未解决 e2e 问题。

    您能否指出需要回答的确切 e2e?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    您能为我提供一个标准文件作为参考吗? 以便我可以认为该值的输出是正确的并与结果进行比较。

    没有一个标准的所有多项式,因为我发现,一些多项式工作良好的一些在线工具。

    这是您之前作为参考提供的在线计算器、在这里它显示的结果与您上面提到的结果不同

    此处它给出了错误的结果、因为如果您将此工具中的多项式与 TRM 中的 E2E 配置文件 4 中的实际多项式进行比较:

    您可以看到、中没有 x32  E2E 配置文件 4、  但这个工具是添加 x32 和我尝试了许多方法来删除这个 x32 但这是不工作的。

    因此、我建议在此 E2E 资料中使用以下工具 4.

    在线 CRC 计算 — GHS Infrotronic

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    您能否为我提供 E2E Profile 5(CRC 多项式类型为)的参考在线计算器SDL_MCRC_CTRL0_CH1_CRC_SEL_16bit?

    我将 MCRC 结果与几个使用 16 位 CRC 长度、16 位数据位大小和如下所示输入的在线计算器进行比较、但它们都与 MCRC 结果不匹配:


    pMCRCData[0]= 0x1000
    pMCRCData[1]= 0x0000
    pMCRCData[2]= 0x0000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    您能否为我提供 E2E Profile 5(其中 CRC 多项式类型为)的在线参考计算器SDL_MCRC_CTRL0_CH1_CRC_SEL_16bit?

    我在支持的多项式中看不到 E2E 配置文件 5:

    您能否澄清一下以提供进一步支持?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  

    在  前一个 E2E 查询中,我提到了关于 CRC-16 位多项式。   

     您能告诉我在计算 CRC-16bit 时考虑的多项式值是什么吗? 是 0x1021 还是 0x011021?? 因为在 TRM 文件中提到 x^16、但对于 16 位多项式、将有 x^15。

    然后提供相关的参考在线计算器链接。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  

     由于这是我第一次使用 MCRC 模块、我仍在努力清楚地了解它的行为、在这一过程中我有一些疑问。

     下面是一个这样的例子:我正在尝试计算输入数据23 00 10 00 00 00 00 00 00的 CRC、其中总输入长度为 9 个字节。  
     您可以在下面看到、我将该数据加载到 temp_data_buffer 字符数组中。

      
     

    我使用的 CRC 配置如下:

    • CRC 类型:SAE J1850

    • CRC 长度:16 位

    • 数据位大小:16 位(如果数据位大小为00 8 位、我选择 16 位模式以避免 MCRC 模块在每个输入字节前插入一个额外的字节)。



    此外、由于该模块在 16 位模式下仅考虑偶数字节计数、因此我已相应地将输入大小更新为 10 个字节。



    以下是输入数据的结构:
    pMCRCData[0]= 0x0023
    pMCRCData[1]= 0x0010
    pMCRCData[2]= 0x0000
    pMCRCData[3]= 0x0000
    pMCRCData[4]= 0x0000



    根据预期的行为、CRC 结果应该是0x2A、但我始终会得到0x50。

    为了调试此问题、我尝试检查实际如何将输入数据加载到 MCRC 模块的寄存器中、但我找不到可以验证这些数据的特定寄存器或地址。 您能告诉我应该检查哪个寄存器或存储器位置来跟踪这个吗?

    下面我提到了 code.e2e.ti.com/.../VID20250623124128.mp4 的视频录制


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    根据预期的行为、CRC 结果应该是0x2A、但我始终会得到0x50。

    我提供了与您提到的相同数据、我得到了正确的结果、即 0x2A。

    我正在附加我的工程供您参考、请进行一次检查:

    e2e.ti.com/.../sdl_5F00_mcrc_5F00_full_5F00_cpu_5F00_example_5F00_am263px_2D00_cc_5F00_r5fss0_2D00_0_5F00_nortos_5F00_ti_2D00_arm_2D00_clang-_2800_2_2900_.zip

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

      我知道您为什么会得到正确的答案。对于 pmcrc[0] 、您提供的输入为 0x00100023。  我的输入数据的格式为 23 00 10 00。 所以、我尝试给出的数据是 0x23001000。  

    我的问题是为什么你以相反的顺序给 pmcrc 数据? 而不是 0x23001000 到 pmcrc[0]??

    它是否同样适用于 databitsize = 16 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    我的问题是您为什么以相反的顺序向 pmcrc 提供数据?? 而不是 0x23001000 到 pmcrc[0]???

    实际上、这不是相反的顺序。

    我正在尝试计算输入数据的 CRC23 00 10 00 00 00 00 00 00

    您在上面提到了您的输入顺序、对吧? 这意味着应根据您的要求先处理 0x23、这时应仅将 0x23 用作低字节、因为该器件是小端字节序器件。

    这意味着低位字节将存储在低位地址中、那么您要处理的任何数据都应始终位于低位字节?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

      感谢前面的回答、但是

      我使用的 CRC 配置如下:

    CRC 类型:SAE J1850

    CRC 长度:16 位

    数据位大小:16 位  

     长度:10

    输入数据:00 23 00 10 00 00 00 00 00 00。

    在之前的 e2e 回复中、您已尝试使用数据库大小 32 位。 那么,请解释一下它是如何在*pData?中实际加载数据的? 如果我的输入数据如下所示。

    这是我在过去 4 天里提出的问题。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    我分享给您的示例还基于 16 位的数据总大小:

    因此、我使用 16 位而不是 32 位的数据位大小进行了测试。

    这里、我的输入缓冲区是 32 位、但没关系、因为在数据写入函数中、我们的数据将类型转换为 16 位指针、仅访问 16 位数据。

    如果您按如下方式进行输入:

    这将按以下字节顺序存储在存储器中?

    如您所见、键入 cast 后、数据将如下所示:

    例如、现在、一旦我们将前 16 位数据 0x2300 写入寄存器、则将按 0x23 0x00 字节对数据进行逐字节压缩。 因此、如果我们写入存储在 pMCRCData 缓冲区中的所有 20 个字节、则压缩结果将如下所示。

    因此、您将获得超过 20 个字节的最终压缩 CRC 为“0x1E":“:

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    现在我明白了、无论数据是 16 位、8 位还是 32 位、我们始终会将数据分组为 4 字节块、并pMCRCData以小端字节序的顺序将其加载到中。 这就是为什么、在下面显示的循环中、它总是执行到mcrcDataSize / 4。



    通常,如果我们有类似的数据0x100023并将其类型转换为 16 位,它只会考虑0x0023. 但在这里,它将值拆分为0x0010和0x0023,将它们放入不同的位置。 这是我最初感到困惑的地方。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

      考虑与上述相同的数据输入、CRC 数据总大小为 32 位而不是 16 位。 然后、在将类型转换为 32 位后、它将如何考虑最终的输入数据。

    对于 16 位类型转换、它将形成如下所述的输入。它将如何形成 32 位类型转换的输入数据??

    CRC 多项式类型= CRC 32 位  

    CRC 长度=32 位

    CRC databitsize=32 位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  

     我观察到、在多项式 CRC 16 位、值为 0x1021 时、它在内部默认情况下将初始值视为 0xFFFF。 确认后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    [引用 userid=“655195" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526263/am2634-doubts-in-mcrc-code/5890813 #5890813“] 我还有一个疑问. 对于具有多项式值 0x1021 的 16 位多项式 CRC、它是否在末尾执行与 0xFFFF 异或? 因为我在 CRC 寄存器中获取我的预期值 0xFFFF 的输出

    在我的测试中、我没有看到与 0xFFFF 执行异或运算。

    我的结果仅与以下配置匹配:

    初始值 0x0000、输出 XOR 值也为 0x0000。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

      考虑与上述相同的数据输入、CRC 数据总大小为 32 位而不是 16 位。 然后、在将类型转换为 32 位后、它将如何考虑最终的输入数据。

    对于 16 位类型转换、它将形成如下所述的输入。它将如何形成 32 位类型转换的输入数据??

    CRC 多项式类型= CRC 32 位  

    CRC 长度=32 位

    CRC databitsize=32 位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    32 位多项式的配置设置应如下所示:

    正如您现在所看到的、我得到了正确的签名:

    请尝试以下操作并告诉我:

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  

     感谢您分享 CRC 32 位。 从这一点我理解 CRC 32 位它认为初始值和最终值 0xFFFFFFFF ,也异或最终值。  


     您能告诉我它如何与 E2E 配置文件 4-多项式值: 0xF4ACFB13 ???

     因为我不知道这个 E2E profile4 多项式是否你考虑反射在,反射出或初始值.

    此致、  
    K.Sravya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    对于 E2E 规范 4、请使用以下在线工具:

    在线 CRC 计算 — GHS Infrotronic

    这是因为、如果我们  在其他工具中输入多项式 0xF4ACFB13、他们考虑使用 X32、如下所示:

    但事实是、它的多项式中没有 X32:

    如果使用合适的工具、则它将与生成的 CRC 相匹配:

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    到目前为止、我们不要关注哪一个给出了正确的结果、因为根据您的 MCRC 模块、这个在线计算器 在线计算链接 会产生您预期的结果。 但是、根据 E2E Profile 4 的 AUTOSAR 标准、MCRC 模块显示的结果不符合 AUTOSAR 标准。

    即使我在软件中设置初始值、以反映开始时的输入数据、将输出与 0xFFFFFFFF 进行异或运算并最终反映输出数据、结果仍然与 AUTOSAR 标准不匹配。


    此外、我正在使用另一个在线计算器获得预期结果。 我相信他们没有考虑 x^32 、因为如果是这样、多项式长度将变为 33 位、这与标准 CRC-32 配置不一致。

    之所以强调这一点、是因为您提到了 E2E 规范 4、并且大多数实施都遵循基于 AUTOSAR 的标准。

    您能否再次验证我们是否可以生成符合 AUTOSAR 标准的输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    此外、我正在使用另一个在线计算器获得预期结果。 我相信他们没有考虑 x^32 ,因为如果是这样,多项式长度将变为 33 位,这与标准的 CRC-32 配置不一致。

    实际上、他们考虑的是 X^32。 我知道它是多项式的第 33 位。 但是、一些也使用该位的多项式。

    如您所见、所有这些多项式也有一个额外位(大于其长度)。

    让我在实践中展示一下:

    假设我正在以以下配置给出 0xAABBCCDD 数据、您可以看到、我得到的 CRC 为 0x66B24705(请注意,此处 x^32 在生成过程中存在)

    现在我在没有 X^32 的情况下也是如此、得到的结果是 0x3F04047C:

    在同一个工具中、我包括 x^32、正如您现在所看到的、我得到的结果是 0x66B24705。

    因此、该位很重要、它会影响生成的 CRC 结果。

    但是、根据 E2E Profile 4 的 AUTOSAR 标准、MCRC 模块显示的结果不符合 AUTOSAR 标准。

    根据我的测试、我同意大家的意见、我的测试还表明多项式 E2E 配置文件 4 不符合 AUTOSAR 标准。

    由于以下差异:

    根据标准、此多项式应具有以下配置:

    初始值:0xFFFFFFFF、最终值: 0xFFFFFFFF、输入 数据反射:是、结果数据反射:是。

    更重要的是、多项式应为: x32 + x31 + x30 + x29 + x28 + x26 + x23 + x21 + x19 + x18 + x15 + x14 + x13 + x12 + x11 + x9 + x8 + x4 + x + 1

    但在我的测试中、我发现该器件具有以下 E2E 配置文件 4 配置:

    初始值:0x00000000、最终值:0x00000000、输入数据反射:否、 结果 数据反射:否

    更重要的是、多项式为: x31 + x30 + x29 + x28 + x26 + x23 + x21 + x19 + x18 + x15 + x14 + x13 + x12 + x11 + x9 + x8 + x4 + x + 1

    我认为我们可以在代码中更改初始值、最终值、输入数据反射和输出数据反射、但我认为不能更改多项式。

    不管怎样、我想与内部团队进行一次检查。 我想和他们讨论这个问题,我想知道他们对此的想法。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:  

      感谢您的反馈。  

    [引述 userid=“524805" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1526263/am2634-doubts-in-mcrc-code/5903823 #5903823“]

    我认为我们可以在代码中更改初始值、最终值、输入数据反射和输出数据反射、但我认为不能更改多项式。

    不管怎样、我想与内部团队进行一次检查。 我想和他们讨论这个问题,我想知道他们对此的想法。

    [/报价]

    请咨询内部团队、让我知道是否可以根据 AUTOSAR 标准更改多项式。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    我们的设计团队积极研发这款 e2e 配置文件 4 多项式、旨在验证其为何不符合 AUTOSAR 标准。 我的理解是、即使他们确认它不符合 AUTOSAR 标准、也不会有任何软件权变措施、因为它是多项式位的偏差。

    那么、我的建议是、为什么我们不继续使用我在下面突出显示的 CRC32 多项式?

    Autosar CRC 规范文档中也提供了此多项式

    您能否检查此多项式是否满足您的要求?

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    CRC 32 位多项式也被定义为 AUTOSAR 标准的一部分。
    降低到 40% E2E 配置文件 4 根据该标准、所使用的 CRC 多项式应该是为指定的多项式 E2E 配置文件 4 、即0xF4ACFB13。




    此致、  
    K.Sravya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    感谢您分享这些信息、我将就此与团队进行讨论。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    目前仍在内部讨论此问题、我将很快分享进一步的更新信息。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    我们仍在就此进行内部讨论、并将努力尽快作出答复。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    为延迟道歉、

    不过、我们仍在与设计团队讨论是否将此添加到勘误表中。

    --

    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sravya:

    为延误道歉!

    尽管如此、我们还不能就此得出任何结论、我将再次在内部检查团队该怎么做。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saranya、

    我一直在发送每周的余数,还没有得到结论.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为延迟 Saranya 道歉!

    但结论还没有做出!