This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137: 2N 主题关于: TMS570LS3137:即使记忆中显示正常、费用封锁也不能被红色视为无效

Guru**** 2920040 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1565134/tms570ls3137-2n-thread-about-tms570ls3137-fee-block-cannot-be-red-and-consider-invalid-even-if-it-seems-ok-in-memory

器件型号:TMS570LS3137


工具/软件:

尊敬的  Jagadish:

很抱歉我迟到了关于此主题的回复(节假日和其他紧急主题)、但仍想知道您是否可以重现上一个主题的问题(TMS570LS3137:费用区块不能为红色,即使内存看起来正常也不会被视为无效 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛)

请在下面找到我成功在我的 TMS570LS3137 在付费地址银行刷新的二进制文件:  

  -->  e2e.ti.com/.../0830.FEE_5F00_dump.zip

谢谢!  

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    对延迟的回复表示歉意!

    我将尝试重现您的问题、我需要几天时间来向您提供有关此问题的更新。

    --
    此致、
    Jagadish。