This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:访问闪存镜像映像

Guru**** 2959860 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1564468/tms570ls0914-accessing-flash-mirrored-image

器件型号:TMS570LS0914


工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在使用的嵌入式应用程序  TMS570LS0914  此类微控制器具有一个独特功能  闪存存储体 0 (1MB)  和  闪存存储体 7 。 作为我们发展的一部分、我们注意到了这一点  闪存组 0  镜像到地址范围  0x20000000 最终目的  0x200FFFFF。

我们能够做到  读数据  从这个镜像区域成功地触发。 然而,尝试  写入自定义数据  向该区域输入  F021 闪存 API  尚未成功。

我们希望您对以下内容作出澄清:

  1. 是这样  在架构上是可能的  0x20000000使用 F021 闪存 API 将数据直接写入镜像区域 ()?
  2. 如果没有、是这个区域  严格只读 、它是否仅反映银行 0 的内容?
  3. 有任何问题  推荐的方法或权变措施  存储可通过镜像地址空间访问的自定义数据?
  4. 请确认是否有  MPU 或存储器重映射配置  可能会影响对该区域的访问权限。

谢谢、

子哈希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    我们可以做到  读数据  已成功从此镜像区域启动。

    确保镜像存储器在 MPU 中具有读取权限:

    --

    此致、
    Jagadish。