This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig 不配置 MMC1_SDWP 引脚 (ALX 上的 C16)

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566639/sysconfig-does-not-configure-mmc1_sdwp-pin-c16-on-alx

器件型号:AM2434
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我根据 SysConfig 输出检查了我们的电路 — 有一些内容不太正确。

MMCSD 配置下的 MMC1_SDWP 引脚 (ALX 上的 C16) 不会显示在 SysConfig 中(末尾的屏幕截图)、并且 自动生成的 ti_pinmux_config.c 中没有条目

此外、 在 MMC1_LB 的引脚多路复用中有一个奇怪的条目。 我无法在数据表或 TRM 中找到对此引脚的任何引用。 下面的 MMC1 引脚多路复用代码:

            /* MMC1 pin config */
    /* MMC1_CLK -> MMC1_CLK (J20) */
    {
        PIN_MMC1_CLK,
        ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DISABLE )
    },
    /* MMC1 pin config */
    /* MMC1_CLKLB -> MMC1_LB (MMC1_LB) */
    {
        PIN_MMC1_LB,
        ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DIRECTION )
    },
    /* MMC1 pin config */
    /* MMC1_CMD -> MMC1_CMD (J21) */
    {
        PIN_MMC1_CMD,
        ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DIRECTION )
    },
    /* MMC1 pin config */
    /* MMC1_DAT0 -> MMC1_DAT0 (J18) */
    {
        PIN_MMC1_DAT0,
        ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DIRECTION )
    },
    /* MMC1 pin config */
    /* MMC1_DAT1 -> MMC1_DAT1 (J19) */
    {
        PIN_MMC1_DAT1,
        ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DIRECTION )
    },
    /* MMC1 pin config */
    /* MMC1_DAT2 -> MMC1_DAT2 (K20) */
    {
        PIN_MMC1_DAT2,
        ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DIRECTION )
    },
    /* MMC1 pin config */
    /* MMC1_DAT3 -> MMC1_DAT3 (K18) */
    {
        PIN_MMC1_DAT3,
        ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DIRECTION )
    },
    /* MMC1 pin config */
    /* MMC1_SDCD -> MMC1_SDCD (B17) */
    {
        PIN_MMC1_SDCD,
        ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE | PIN_PULL_DIRECTION )
    },

我已经尝试使用最新的 V1.25.0 SysConfig — 没有区别。

我认为 MMC1_SDWP 引脚 (ALX 上的 C16) 应由 SysConfig 配置。 一个错误?

请放心。

谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    让我在内部检查上述内容、看看是否存在错误、或者是否有意不将写保护引脚保留在工具中。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    此外、 在 MMC1_LB 的 pinmux 中有一个奇怪的条目。

    MMC1_LB 指同一个 MMC1_CLKLB 引脚。 请参阅下面的屏幕截图。

    我已经在内部检查了详细信息、SDWP 引脚未在 SDK 中的任何位置使用、并且在 SysConfig 中未启用。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Tushar。 在电路上、我们有一个 10k 上拉电阻器用于 MMC1_SDWP。 我将在 SysConfig 中将该引脚分配为 GPIO、以便清楚地使用它。

    我在  TRM 中找到了更多关于 MMC1_LB 的内容 — 它是一个内部连接,不映射到外部引脚。

    谢谢、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我将在 SysConfig 中将引脚分配为 GPIO、以便清晰地使用引脚。

    感谢您的确认。

    我在  TRM 中找到了更多关于 MMC1_LB 的信息 — 这是一个内部连接,不映射到外部引脚。

    是的、以上都是正确的。

    此致、

    Tushar