This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:输入和使能压摆率要求

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1566886/tps552872-q1-input-and-enable-slew-rate-requirements

器件型号:TPS552872-Q1


工具/软件:

电源输入或使能输入是否有任何压摆率要求?  是否存在快速压摆率可能会错误地触发 ESD 电路并导致 IC 不行为的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdulkader:

    感谢您联系我们。 对于 EN 引脚、8ns 上升时间可以。 对于 Vin、压摆率低于 1V/20us 是可以的。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、这些值是否可以在数据表中找到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdulkader:

    这一建议基于我们的基准测试经验。 数据表中没有特定值。

    此致、

    木林