This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1106:CAN&'t 利用 TIMA0 输出所有 PWM 通道

Guru**** 2923610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568021/mspm0c1106-can-t-output-all-pwm-channels-with-tima0

器件型号:MSPM0C1106


工具/软件:

您好、专家:

   我正在使用 mspm0c1106 EVK 和 CCS 20.3.0、创建一个空工程并为 PWM_0 设置 TIMA0、将 MCU 包用作  VQFN-24 (RGE)、发现 PA3 和 PA4 无法导通 LED、附件是我创建的工程、请帮助检查是否存在任何缺失、谢谢。

Bille2e.ti.com/.../1321.test_5F00_pwm.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PA3/4 未连接到接头 (A1/A2/ETC)。 存在未组装的过电阻器 (R12/R13) 连接。 我可以看到 R12 和 R13 位置一侧的信号。 您可能应该为 TIMA0_C3/C4 分配不同的引脚。

    PA3/4 改为连接到 32kHz 晶体 (Y1)。 我有点惊讶的是、晶体没有做什么、但在我的电路板上未安装负载电容器 (C10/C12)。 (原理图显示这些滤波器不是 DNC,但无论如何都忽略了它们。)

    为了完整起见:我将 C1-C3 的占空比设置为 50%、并将 C0-C3 分配为 PA0/1/3/4。 它们在您的工程中未以这种方式设置(导入的)。

    【编辑:轻微澄清。】