This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:是否有任何不同于 CCS/SysConfig 的工具可以在生产环境中设置 SWD 密码?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1567889/mspm0l1306-is-there-any-tool-different-from-ccs-sysconfig-that-can-set-the-swd-password-in-a-production-environment

器件型号:MSPM0L1306
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHSYSCONFIG

工具/软件:

我找不到使用 Uniflash 设置 SWD 密码的选项。 我们希望在生产环境中设置此密码。 此处理器有哪些选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xavier:
    以下是有关 SWD 密码的快速指南。 这是 Uniflash 的一个

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    除非我误解了您提供的链接、否则他们不会回答除 CCS/SysConfig 之外是否还有其他方法在生产环境中设置 SWD 密码(该方法不应该使用这些工具)的问题。 那么、我假设 CCS/SysConfig 是唯一的替代方案。 也许 有一种方法可以 构建自定义脚本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xavier:
    对困惑深表歉意。 如果我们有任何关于使用脚本设置 SWD 密码的信息、请让我咨询我的团队。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    Xavier 和我也在离线通信(通过电子邮件)、 我碰巧认为可能还有一种使用(自定义)GEL 脚本与前面提到的 SW 工具的方法:

    1. MSPM0L1306:使用 SWD 密码调试 ccxml — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    是否可以与应用程序团队核实以获得进一步的清晰度?

    CY、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    我仍在等待我的团队对这种方法的反馈。 一旦我获得更多信息、我就会让您知道。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    我们建议的方法似乎如下所示:
    1.将非主配置放入大规模生产固件中,然后对 M0 进行编程
    2.编程后、如果没有触发运行 BCR 的复位、SWD 仍将被解锁(编程人员可以验证固件)
    POR 运行后、SWD 应受到密码保护。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego!  我们感谢这里的后续行动。  我还通过电子邮件通知客户您的更新。  让我们给它一两天的答复,再次感谢!

    -克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    客户最新故障分析反馈:

    感谢您对此进行的调查。 我仍然不清楚、希望进一步澄清。 请参阅以下我的评论:

    1.将非主配置放入大规模生产固件中,然后对 M0 进行编程

    • 这是使用 Uniflash 还是我们这边的另一个自定义编程软件/脚本完成的?
    1. 编程后、如果没有触发运行 BCR 的复位、SWD 仍将被解锁(编程器可以验证固件)
    • 我应该在这里输入密码吗?
    1. POR 运行后、SWD 应该受到密码保护。
    • 使用了什么密码? 我错过了输入密码的步骤。  

    如果忽视一些明显的步骤、我深表歉意。  

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、
    1.这可以使用 Uniflash、CCS 或客户开发的任何大规模生产固件来完成。 对此 E2E 的首次回复中应该有一个指南、说明如何在 CCS 或 Uniflash 中同时操作。  

    2.不可以、配置 NONMAIN 时应设置密码。

    3.这里没有提到密码,因为我没有提到任何。 密码可以是客户想要的任何内容。

    此致、

    Diego Abad