This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:通知

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM6411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1548254/sysconfig-notifications

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件: AM6411

工具/软件:

尊敬的支持团队:

SysConfig 站点上没有通知功能、
但您能否发送电子邮件通知(通知)
最新版本发布后、就像 SDK 和 CCS 一样?
https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG

此致、
Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、

    感谢您的建议。 我已将您的建议通知相关人员。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SysConfig 管理器的声音。 它们将在 TI.com 上为已订阅用户启用通知、以供将来的 SysConfig 版本使用。

    谢谢你。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的答复。
     添加此功能时、我需要通知客户、
    您能与 SysConfig 管理器一起检查估计日期吗?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、由于今天当地度假、SysConfig 专家的回复可能会延迟。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么您能否请通过 SysConfig 管理器查看预计日期?

    如果您询问有关警报的信息、我相信这已经完成。 或者、您是否询问下一个 SysConfig 版本的日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

     感谢您的支持。

    我相信您已经确认该警报、但 AM64x 产品网站会显示以下内容...、

     登录 myTI 并注册 SysConfig 后、收到错误消息。

     

    我已重新启动 PC 并检查了几次、但结果是相同的。
    此处的通知功能是否已启用?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处的通知函数是否已启用?

    该功能已启用。 但是、只有将来的版本才会发出通知。 不可能为当前已发布的版本启用它们。

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的支持。

    正如我在上一篇文章中所述、我无法在 myTI 账户(产品,工具和软件通知)中注册 SysConfig。


    当我尝试注册 AM6411 时、它注册没有任何问题。



    似乎在“通过输入某产品、工具或软件的器件型号来添加订阅通知“中未启用“SysConfig"。“。

    您能检查一下这个吗?

    此致,
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在上一篇文章中所述、我无法在 myTI 账户中注册 SysConfig:产品、工具和软件通知。

    啊,对不起,我误解了。 我不确定问题是什么。 登录后、按下 SysConfig 的“Notifications"按钮“按钮时、以下对话框是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的支持。

    登录后、点击 SysConfig 中的“Notifications"按钮“按钮、
    然后将显示上述对话框。  
    但是、即使我点击“订阅“、它也不会反映在 myTI 账户中。   
    我还尝试了“DDR-CONFIG-AM64"的“的“通知“、
    但类似地、上面的对话框会出现、但它不会反映在仪表板中。
    您能检查一下原因吗?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这有点超出了我的专业知识范围、因为这更像是 TI 网页上的问题、而不是实际的 SysConfig 问题。 我需要找到合适的人员将此问题上报给。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    非常感谢您的支持。 我真的很同意你。  

    您能否检查向 SysConfig 添加“通知“的人员是否在系统上启用了通知?

    如果有任何其他方法可以检查、例如询问您的本地支持、请告诉我。   

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此问题上报给负责 TI.com 站点的团队。 他们提到警报中存在一些问题。 他们还提到、目前正在进行更新警报系统的工作、以便与此相关。 我会在收到更新后将其传递。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的支持!
    我期待收到您的更新信息。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    SYSCONGIG 的通知功能仍然未启用。
    您能否告知我们网站维护预计何时完成?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要联系相关人员。 再说一次,这是一个与我的小组无关的另一个小组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的支持。

    我知道您负责另一个团队、
    但是、您上次发布了以下内容、
    我正在等待这个主题的响应。

    他说:
    我会在收到更新后将其传递。

    您是否会继续提供支持?

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我确认“通知“功能正常工作。
    感谢您的支持。

    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 他们曾承诺将在上周的某个时间启动。 我最近收到了一些通知电子邮件。