This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:QSPI 引导

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571055/am2432-qspi-boot

器件型号:AM2432


工具/软件:

QSPI 引导中使用的 FLASHROM 是否需要复位引脚?

为了降低成本、我们考虑使用不带复位引脚的低成本 FLASHROM。

在这种情况下、我想知道在没有复位引脚的情况下使用 FLASHROM 的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文档中有一些关于复位引脚的要点:

    https://www.ti.com/lit/an/sprad50a/sprad50a.pdf

    闪存器件是否支持复位信号? 如果必须在应用的任何点使用 4 字节寻址模式、则需要一个 RESET 信号来防止复位时的引导问题。“

    因此、如果闪存器件符合其他标准、则意味着除非满足上述特定情况、否则不需要复位引脚。 但是、在承诺进行设计之前、请与 TI 核实。 我不是 TI 工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、基尔!

    我只是想在这背后添加一些背景知识。 它来自 TRM。

    谢谢、

    Stan