This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:HSM 应用 CPSW Lwip HTTPS 服务器示例

Guru**** 2556910 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571101/am2434-hsm-applied-cpsw-lwip-https-server-example

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好团队:

当 我的客户将 HTTPS 服务器与 AM2434 配合使用时、如下所示、

它适用于基本操作、但当存在多个查询时、它存在性能问题。

因此、他们希望获取 HSM 应用 CPSW Lwip HTTPS 服务器示例。

他们希望在有/没有 HSM 的情况下进行加密/解密操作、从而获得性能比较表。

您能否回答这些请求?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    将基于 LwIP 的 mBedTLS 与 HSM 集成是一项需要一些时间来规划和实施的活动。 到目前为止、尚未针对未来的 SDK 计划此计划。 如果客户需要此实施、我们可以为我们提供有关技术实施的支持。 但是、由于这不是计划活动、并且工作量估算很高、因此我们不太可能提供支持此用例的示例。  

    我将让开发团队和我们的内部应用程序团队管理人员来调查此申请、以便进一步评估。 您能否告诉我们有关客户在此请求和时间表的更多详细信息? 这将有助于进行可行性分析并就此发出呼吁。

    此致、
    Teja。