This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:PHY 地址似乎未更改

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571028/am2432-phy-address-seems-not-change

器件型号:AM2432


工具/软件:

您好团队:

客户  使用 CCS20.2.0 测试 IND_COMMS_SDK_am243x_11_00_00_13 的 EtherCAT_subdevice_demo\402_CiA。

示例代码使用地址 3、15、客户将其更改为 3 和 1。

对于 log、仍然显示 3 和 15。  

应如何正确更改地址?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted Huh:

    您是否也更新了文件 ESL_BOARD_config.h 中定义的 PHY 地址?

    如果不是、请使用 ECAT_PHYADDR_IN 和 ECAT_PHYADDR_OUT 定义更新 PHY 地址、然后重试。

    此致、