Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
不同应用 UART DMA 根据示例代码、在 TI AM263Px 和调制解调器之间发送和接收数据: uart_echo_DMA_LLD_am263px-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 。
使用逻辑分析仪监控 TX 和 RX 引脚、我们观察到以下行为:
当我们将 预定义的数据(18 字节)传输 到调制解调器时、我们立即 从调制解调器收到 12 字节的响应。
根据我们的应用要求、我们需要分 两个阶段读取此 12 字节响应:
- 首先、读取 1 个字节
- 然后、读取剩余的 11 个字节

我们成功接收了 第一个字节 并获得了 接收完成中断。 但是、在第二次读取尝试期间、我们 并未 按预期接收剩余的字节。