This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:我的定制板:有来自分销商的 TMC129 芯片、它们是空白的、因此 Windows Won'没有看到任何 COM 端口? 如何进行编程?

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, LP-AM243, TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569685/lp-am243-my-custom-board-have-tmc129-chip-from-distribution-they-come-blank-so-windows-won-t-see-any-com-port-how-to-program-it

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-UTMDS243EVM

工具/软件:

你(们)好

我有一个 LP-AM243 一些如何, 它无法检测 COM 端口,如何使用 TMDSEMU110-U 编程回来? 另外、在电路板上、 TMS、TCK、TDO、TDI 的测试点 TP15、TP16、TP17、TP18 非常小。 可以将它连接到什么适配器。

还有任何指令,如何编程这个设备,使它可以检测 COM 端口,

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请按照中所述的步骤操作  EVM_SETUP_PAGE 来设置 EVM。

    另外、请 从 FTDI 安装 UART 转 USB 驱动程序以查看 COM 端口。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tushar。

    我检查并遵循 中提到的  EVM_SETUP_PAGE 来设置 EVM。

    并测试。 它将 与  TI 的任何电路板 LP-AM243 配合使用。

    这是新电路板、我从 TI 获得了 Gerber 文件、我使用了光绘器重新布局。 我需要说明如何在新电路板上安装固件。

    我是否需要将 XDS110 或 XDS200 调试探针连接到 JTAG  

    安装固体波形。 ?

    谢谢、

    Thien Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thien:

    TI AM243x-LP 或定制 AM243x-LP 的初始化 SOC 的方法相同。 在 TI EVM 上、我们内置 XDS110 调试器电路、允许通过 CCS 连接到程序来调试程序。

    在您的定制电路板中、什么是 JTAG 接口? AM243x-LP 支持 XDS110 和 XDS200 调试器。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 100% TI LP-AM243 原理图、它具有内置的 XDS110 调试器、因此我想将 XDS110 调试器的固件加载到我的电路板。 请展示 XDS110 的指令或.bin 文件。  ****** 我需要安装 XDS110 固件************* 。  或者、如果您有定制芯片 XDS110、请告知我此 IC 的器件型号。  

     LP-AM243(我使用此设计)                                TMDS243EVM(此版本具有 JTAG 连接器)

                       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请显示 XDS110 的指令或.bin 文件。  ****** 我需要安装 XDS110 固件************* 。  [/报价]

    请按照中提供的说明进行操作  emu_xds110_MANUAL-UPDATE