This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:编程工具

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571789/mspm0c1103-programming-tools

器件型号:MSPM0C1103
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:

您好、

这些 ARM 控制器 M0 (C-L-G) 和 M33 的编程也使用 CodeComposer (C 或 C++) 来完成、或者是否有必要使用其他环境?

是否可以对它们进行预编程并将其发送给已编程的客户?

此外、 Keil、IAR、Theia、Eclipse 如何与我们的 M0 编程?

BR、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    对于 MSPM0 和 MSPM33 器件、建议使用 Code Composer Studio (CCS) 进行开发、但用户也能够使用 IAR 和 Keil 等其他 IDE。

    CCS 有两个主要版本:V20 和 v12。 V20 通常称为 CCS Theia、v12 是基于 Eclipse 的 IDE。 我们不再建议使用 CCS v12、因为 CCS v20 现已推出。

    通常、第三方可能负责器件的编程、但在某些情况下我们也可以处理预编程。 如果您能分享机会、我们可以评估情况。

    这是 MSPM0 MCU 开发指南

    此致、

    Owen