This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:库

Guru**** 2912850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571676/mspm0g3507-library

器件型号:MSPM0G3507


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

直接调用寄存器的函数不包括在该 Driverlib 中。 您能帮助我通过如下寄存器设置函数找到库:

PADIR |= BIT0;以及 PAOUT &=~BIT0

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMSIS 定义(在我的系统上)位于:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_05_01_00\source\third_party\CMSIS

    C:\ti\mspm0_sdk_2_05_01_00\source\ti\devices\msp

    “TI\devices\MSP\MSP.h"选择“选择相应的“mspm0xxxx.h"文件“文件、类似于“msp430.h"。“。

    [编辑: Driverlib 使用了这些定义,所以如果你(例如)导入一个已经存在的例子——你不需要做任何额外的事情。]