This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:从 MSPM0L1105 移植到 MSPM0C1104 时出现 I2C 问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105, MSPM0C1104, MCF8315A, SYSCONFIG, MSPM0-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570762/mspm0c1104-i2c-issue-while-porting-from-mspm0l1105-to-mspm0c1104

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1105MCF8315ASYSCONFIG

工具/软件:

尊敬的团队:

客户已从移植 LVCF 代码  MSPM0L1105 连接到 MSPM0C1104 n 在控制器和电机驱动器 MCF8315A 之间执行 I2C 通信协议时目前遇到问题。

当客户尝试读取数据时、会发生问题、执行滞留在 DL_I2C_flushControllerTXFIFO (I2C_INST);cmd 、而相同的代码使用 MSMP0L1105 工作正常。

我们观察到、当客户注释掉该命令时、代码会执行并且客户能够读取数据、但在再次写入时代码会进一步停止执行。

当客户注释出命令时、我附加了时序图的快照当客户尝试监视 FIFO reg 时、也附加了 FIFO reg 的图像。

请帮助我了解导致此问题的原因以及如何解决此问题。    

e2e.ti.com/.../I2C_5F00_Issue.docx

此致、

Shrawani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shrawani、
    您能否分享客户的原理图? 我们希望确保这不是我们这边的硬件问题(请将其发送到我们用于 MSP 原理图审阅的列表中)。 此外、客户能否与我们分享该项目? 我想检查一下、看看是否有任何问题。 如果没有、客户能否发送屏幕截图、如工程中连接到此 E2E 的屏幕截图、以及工程中使用的.sysconfig 文件。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad Sajamin:

    感谢您的答复。 之所以出现此问题、是因为 MSPM0+系列的缓冲区仅为 4 个字节、而 driverlib 中的刷新 API 错误地需要 8 个字节(这是 MSPM0-SDK 系列的情况)、我们建议了一种快速解决方法。 问题已解决。