This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:EtherCAT - Beckhoff SSC 和 Kunbus 协议栈

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571649/am2434-ethercat---beckhoff-ssc-and-kunbus-stack

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好团队:

我的客户对 EtherCAT 协议栈有要求。

1.如果我的客户拥有供应商 ID 和 ETG 会员资格、是否可以免费使用 Beckhoff SSC 和 STACK?

2.我们的 cia402 示例使用 Kunbus 堆栈。 这个示例是否也需要使用 Beckhoff SSC?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我的客户具有供应商 ID 和 ETG 成员身份、是否可以免费使用 Beckhoff SSC 和堆栈?

    是的

    我们的 cia402 示例使用 Kunbus 栈。 此示例是否也需要使用 Beckhoff SSC?

    虽然这不再是 Kunbus 协议栈、但 TI 拥有、但 EtherCAT 仍需要底层 Beckhoff SSC 才能实现基本功能。