This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:与 EEPROM 库相关

Guru**** 2866950 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1564774/mspm0g1107-regarding-eeprom-library

器件型号:MSPM0G1107
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家、

“mspm0_sdk_2_05_01_00\source\ti\eeprom"</s>“
我们希望使用上述库来执行对闪存区域的写入操作。 为了在产品中使用它、我们还希望修改地址位置以匹配存储器映射、并根据我们的设计调整所用扇区/记录的数量。 但是、我们的理解是、目前扇区和记录的数量是通过.h 文件中的宏定义确定的。

鉴于未来的 SDK 更新、我们更倾向于避免尽可能修改库本身。 因此、您能否提供一种通过.syscfg (SysConfig) 等指定参数的机制?

具体而言、我们希望更改以下宏定义。
类型 A
eeprom_emulation_address
eeprom_emulation_sector_account
eeprom_emulation_record_size
类型 B
eeprom_emulation_address
eeprom_emulation_group_account
EEPROM_EMULATION_SECTOR_INGROUP_ACCOUNT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们可以向 SysConfig 团队提出这个想法。 但 完成这项工作需要时间。  

    此致、

    现金好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、现金、我现在是否可以向客户建议任何解决方案/方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Bhavpreeta Charan 

    设计了三个宏、可用作源代码中的用户配置参数。

    现在、我们不支持使用 syscfg 来控制这些参数。

    为了预测未来的 SDK 更新、我们更希望尽可能避免修改库本身。

    对于未来的 SDK 更新、您能否帮助客户确认他们是否可以直接在头文件中接受修改这些参数?

    EEPROM 库不会频繁更新、可能一年只更新一次。

    他已经是一个比较成熟的图书馆。