This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305-Q1:如何知道唤醒源?

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1571423/mspm0l1305-q1-how-to-know-the-wake-up-source

器件型号:MSPM0L1305-Q1


工具/软件:

尊敬的 Champs:

是否有任何可以识别唤醒源的寄存器?
我使用的是使用__WFI () 函数的待机低功耗模式。 但我遇到 了意外的唤醒情况、因此我想知道哪个源导致 MCU 唤醒。

谢谢、
Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、
    我认为在 ISR 中使用标志是跟踪触发了哪个中断来唤醒器件的最简单方法。 您甚至可以添加一个计数器来监控这种情况发生的次数。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:
    感谢您的回答。
    在 GPIO 设置中、即使启用了中断、如果禁用了触发极性、也无法触发中断、也无法从低功耗模式唤醒。 正确吗?

    此致、
    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、
    您是对的。 通常、您需要设置特定的边沿以将器件从 GPIO 中唤醒。

    此致、

    Diego Abad