This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:NMI ISR 使用情况和示例

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572123/mspm0g3507-nmi-isr-usage-and-example

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig、

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

1) 我们是否有任何示例来展示如何使用 NMI ISR ?

2) 用户需要启用 NMI ISR、还是只需在用户添加以下代码即可启用?

void NMI_Handler (void)
{

...
}

3) SysConfig 是否可用于启用和/或生成 NMI ISR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    1) SDK 中有一个闪存 DED NMI 示例、客户可以将其用作参考。

    “Your MSPM0 SDK Download Folder\mspm0_sdk_xxxx\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\ flashctl_ecc_error_injection “。

    2) 只需添加 NMI_Handler 函数、如上所述即可、无需启用 NMI。

    3) SysConfig 中无需任何操作即可启用 NMI 中断。

    此致、
    彼得