This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P2-Q1:AM263P2 SPI 接口

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P2, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572180/am263p2-q1-am263p2-spi-interface

器件型号:AM263P2-Q1
主题中讨论的其他器件:AM263P2SysConfig

工具/软件:

您好的团队、
   是否可以在 AM263P2 中将 SPI1_D0 和 SPI_D1 引脚配置为 MISO 和 MOSI 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、根据此处的注释:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayakeerthana,

    您还可以在 sysconfig/驱动程序级别通过调整的 mcspi  部分中的这些字段来配置此配置  软件 选项卡:

    此致、

    Brennan