This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:工业通信 SDK 和电机控制 SDK 的评估和产品包之间有何差异?

Guru**** 2912740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572134/am2434-what-is-difference-between-eval-and-prod-package-of-industrial-communications-sdk-and-motor-control-sdk

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好、

我的客户对 SDK 安装程序包有疑问。

从 11.00.00 开始、工业通信 SDK 和电机控制 SDK 均有两种安装程序评估包和生产包。

Eval 和 PROD 包之间有什么区别?

  许可证?

  相同的软件? 或对 Eval 软件的任何限制?

  是否可以在面向未来生产的评估中使用生产包?

  如果他们要签署额外的生产许可证、是否可以将评估软件包用于生产?

  他们必须在评估后将 SDK 从“评估“更改为“产品“?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eval 和 PROD 包之间有什么区别?

    栈库的情况下也是如此  ethercat_subdevice_bkhf_ssc.am243x_evm_r5f.ti-arm-clang.release.lib 和  etherf_subdevice_bkhf_ssc.am243x_lp.r5f.ti-arm-clang.release.lib (使用 Beckhoff SSC 和有时间限制的 eval 版本构建,可在 ind_comms_sdk\source\industrial_comms\EtherCAT_slave\stack\lib 中找到)是 生产版本,因为存在这两个库 — 我们不能将生产许可证保留在安装程序包中(尽管这始终是原始意图)。 因此、我们创建了 PROD 软件包、以便将生产许可证清晰地授予客户。 Eval 许可证将继续存在、未来可能会集成第三方评估演示(例如 FSoE 栈)

    [报价 userid=“10509" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572134/am2434-what-is-difference-between-eval-and-prod-package-of-industrial-communications-sdk-and-motor-control-sdk ]相同的软件? 或对 Eval 软件的任何限制?

    是的、软件是相同的。 对于 Eval 软件没有限制、实际上、如果有人想要在不下载 Beckhoff SSC 协议栈的情况下评估 EtherCAT 功能、则可以选择此软件包。 其他功能保持不变。

    在面向未来生产的评估中是否可以使用生产包?

    是的 — 当然

    如果他们要签署额外的生产许可证、是否可以将评估包用于生产?

    让我们离线讨论这一点、我想了解背景

    他们必须在评估后将 SDK 从评估更改为产品?

    这由他们决定。 如上所述、这更多是 对 TI 侧点击 wrap 许可证和封装的限制、而不是对许可的任何限制。