This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:使用 CCS20 进行构建失败

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569852/am263p4-building-with-ccs20-fails-to-complete

器件型号:AM263P4


工具/软件:

我经常看到 CCS 无法完成构建。

右下角有一个小弹出窗口、内容为“building:r5fss0-0“、但该窗口从未结束。

如果我取消选中、该工程右键点击菜单中的所有 Build/Clean/Rebuild 选项都将灰显。

如何才能在工程编译中看到哪些 CCS 卡住?

是否有方法清除菜单以重新构建?

我使用的是 CCS 20.3.0.14___1.9.0

AM263Px SDK 11.0.0.19 开始提供

此致

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑 — 忘记说这是在 Mac 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您可以尝试的操作:

    1.尝试清理项目并重试  

    2.更改工作区,创建一个新工作区,然后导入并重新编译工程

    如果这些问题也无法解决、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法了解导致构建停止的原因?

    我没有看到准确显示正在进行的操作的窗口或视图、或者 CCS 的其他调试模式是否可以提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 的另一种调试模式是否可以提供帮助?

    有,但它将很难破译那里的信息。

    是否可以尝试从终端命令行(如 DOS 命令窗口)构建相同的项目?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_project-command-line.html#build-a-code-composer-studio-project

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它从终端工程构建而成、并报告 CCS 似乎卡住的 C 错误。 取消编译仍存在问题、这意味着我必须重新启动 CCS 以恢复到可以修复错误然后运行目标调试的点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从终端工程构建、它会报告 C 错误、CCS 似乎卡住了。

    感谢您试用。 您能否提供您在控制台中看到的构建错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个通用的 C 语法错误、我忘记了它是什么。

    通常、这些文件会打印在 CCS 输出中、然后您可以在构建完成后点击开始并进行修复。

    当我看到这个问题 — 这不是每次-它从来没有完成构建过程.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可能与以下方面有关:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12940

    因此、我很好奇您是否有类似类型的误差。 如果您可以提供终端中输出的错误、我可以确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来与我观察到的行为相同。

    我有 C 代码、它可能是一个结构变量、但我无法准确地回忆它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想另一种确认方法是尝试使用 CCS 20.2.0。 在我们在下一个版本中解决问题之前、这也是一种解决方法。