This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS273EVM:将 FPGA 开发套件连接到 MIPI CSI-2 通道

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1570283/tmds273evm-connect-fpga-dev-kit-to-mipi-csi-2-lanes

器件型号:TMDS273EVM
主题:AM2732 中讨论的其他器件

工具/软件:

我想使用 FPGA 开发套件连接到 CSI-2 通道。 根据我的理解、CSI-2 引脚会连接到高密度连接器、从而连接到雷达前端 是否有办法以不同的方式连接到 CSI-2 线路? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    一个 CSI 在 J1 上具有引脚输出、另一个在 J11 上。 无其他连接器。 这些是高速差分通道、很难一次路由到多个连接器。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、是否可以验证 AM2732 和 FPGA 之间的 CSI-2 通道? 可能是适配器或不同的评估板? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    您可以使用适合 L-D-A-K-TR  EVM 上的 Samtec QTH-030-04-EVM 的电缆。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我理解正确、该电缆适合上述为雷达前端创建的 60 引脚高密度连接器  TI 是否会以更通用的方式突破 CSI-2 线路以连接不同的开发套件? 是否只能使用定制 Samtec 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    如果我理解正确、该电缆适合上述为雷达前端创建的 60 引脚高密度连接器。

    我认为必须有一个适合连接器的现成电缆组件、但它在 Samtec 网站上未列为配线。 您可能需要联系 Samtec。

    为了连接不同的开发套件、TI 是否以更通用的方式分解 CSI-2 行?

     AM273x 评估模块用户指南中介绍了引脚排列。 我并不知道其他 TI EVM 使用相同的连接器/引脚排列。

    是定制 Samtec 电缆唯一的选择吗?

    我认为必须有一个适合连接器的现成电缆组件。

    从技术上讲、电路板堆叠概念也是一种选择。 连接器的配合(子板上的连接器)是 www.samtec.com/.../qth-030-04-l-d-a-k-tr

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan、有一根现成的电缆。 我已经拥有 EVM 附带它。 但是、似乎其设计为仅将此 EVM 连接到雷达前端(即我知道您提到的引脚排列)。 我仍在寻找一种将此 EVM 上的 CSI-2 接收器连接到 FPGA 开发套件 CSI-2 发送器的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    我不熟悉您的 FPGA 板、而且我认为这是处理器论坛的一部分、所以我恐怕我无法帮助您定制电缆等

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan、
    我不询问如何设计定制电缆。 我试图更好地了解如何在不使用高密度 60 引脚雷达前端的情况下连接到此 EVM 上的 CSI-2 接收器。 如何实现? 是否使用定制电缆? 是否有更简单的方法? 一旦我能够更好地了解 TI 如何建议在电路板上使用其功能、我就可以继续。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    1.您可以使用自定义电缆。 很遗憾、我无法提供器件型号或链接

    2.您可以设计电路板、从而模拟雷达电路板(堆栈)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。