This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3518-Q1:复位阈值电压电平

Guru**** 2966150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572044/mspm0g3518-q1-reset-threshold-voltage-level

器件型号:MSPM0G3518-Q1


工具/软件:

您好、

在数据表中、我找不到分别针对 nRST 引脚提到的 VIH 和 VIL。

在第 7.10.1 节下、为 ODIO 提供了 VIH 和 VIL。 我是否也可以采用复位规范?

谢谢

Viswa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswa:

    NRST 不是开漏的、因为它能够承受 5V 电压。 第 9.1.1 节简要说明了 NRST 应如何连接到 VDD 和 GND。 图 9-1 还显示了连接到 VDD(1.62V 至 3.6V 范围内)的 NRST。 除了最大电压为 3.6V 外、我期望上述 VIH 和 VIL 与 NRST 相同。

    此致、
    Brian