This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:在哪里可以提及电气特性?

Guru**** 2914220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1563003/tmdsemu200-u-where-can-i-refer-to-the-electrical-characteristics

器件型号:TMDSEMU200-U


工具/软件:

你(们)好

在哪里可以介绍 TMDSEMU200-U 的电气特性?

特别是、我想知道它用于 JTAG 接口。

 

谢谢、此致、

Tsurumoto。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以使用此页面: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html
    至查看 JTAG 连接(TI 20 引脚连接)。

    XDS 目标连接指南 还提供了有关调试探针的附加信息。
    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  在其中找不到有关 TMDSEMU200-U 电气特性的信息。

    我需要设置/保持时间等信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、由于独立探针是由 Blackhawk 制造的、因此我无法了解探针本身的电气特性。 我确实查看了探针的数据表(和 Blackhawk 站点)、但找不到除探针满足的 JTAG 标准之外的任何设置和保持时间信息。 TI 提供的大多数特定于 TMDSEMU200-U 的信息位于此处: XDS200 调试探针
    各个 TI 器件应在器件特定的数据表中有自己的 JTAG 建立/保持时间、但不适用于探针本身。
    我已经联系 TI 的其他团队、看看是否有人有关于探针电气特性的任何信息可以分享。

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很遗憾、我找不到任何人提供有关探头特征的信息。 您可能需要联系制造商。  
    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan

    非常感谢您查看相关信息。

    一个问题。

    “制造商“是什么意思?

    是 TI 还是  Blackhawk ?

    如果是 TI、请向我介绍 TI 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为这个混乱而道歉。

    制造商是  Blackhawk-DSP。

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan

    我向 Blackhawk 支持团队提问、他们的回答是

      

    JTAG 器件由 TI 而不是 Blackhawk 设计。

    TI 指南适用于所有目标板、并针对所有 JTAG 器件遵循相同的特性。

     

    所以、我想在 TI 再次查看它。

    哪个团队支持调试器?  

    您能否将标志交给团队?

      

    (这并不是关于设置和保持,但我们可以看到关于 XDS560 的一些信息

       https://www.ti.com/lit/ug/spru655i/spru655i.pdf?ts = 1757614525647

    我至少需要 XDS200 的类似信息。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    需要明确的是、您是否参考此处的一般规格:


    仿真和跟踪接头 TRM 中的大多数指南适用于所有调试探针。
    对于拥有此部件的团队、即我们的团队(针对硬件问题)、但是、这种特定的调查已经足够老了、我很难找到超出我已提供的信息。 我已经联系 TI 的其他团队、了解还能找到哪些信息。
    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Susam

    您是否在内部获得了任何其他信息?

     

    从 SoC 的角度来看、它在如下所示的数据表中进行了定义。

    因此、通过检查波形、我们可以判断它是否符合 SOC 的要求。

    另一方面、我们看不到  XDS200 的类似信息。

    因此、我们不能判断它是否对 XDS200 的要求有太大影响。

    这是问题的背景。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsurumoto,

    我正在接管这一主题。

    XDS200 仿真器作为黑盒器件出售、其中您可在 IC 数据表中找到的典型电气特性未公开披露。 由于这是一款较旧的产品、因此我可以在此处找到有关该产品的大量文档: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AADzJ8Y-La4f7Bi5Ga0TcA__FUz-xrs__LATEST 

    请查看此产品信息、如果您有任何其他疑问、请告知我。

    此致、

    Brennan