This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:使用 CCS 20.3 调试 AM2434 EVM 板中的 R5FSS1_0

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572429/am2434-debugging-r5fss1_0-in-am2434-evm-board-using-ccs-20-3

器件型号:AM2434


工具/软件:

您好:  
我正在使用 CCS 20.3 为 AM2434 EVM 板上的内核 R5FSS1_0 尝试示例代码。  

前两个内核 (R5FSS0_0 和 R5FSS0_1) 及其相对示例运行良好。  

但核心 R5FSS1_0 给出了这个错误:

MAIN_Cortex_R5_1_0:连接到目标时出错:(错误–1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。 (仿真包 20.3.0.3656)

  

我多次确认了连接器、实际上是在前面提到的前两个内核上工作。 是否有任何需要修改的选项、以使调试器能够与所需的内核配合使用?  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一个假期在印度,大多数人在印度是外出了几天。 请期待响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否通过 SBL 二进制文件正确初始化了 EVM? 请参阅  Flash_So C 初始化 以了解详细信息。

    此致、  

    Tushar