This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-Code:通过 EP Composer Studio 使用 FT4232H-56Q 微型模块对 XDS100v2 进行仿真

Guru**** 2955760 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1568442/tms570lc4357-ep-emulation-of-xds100v2-using-ft4232h-56q-mini-module-through-code-composer-studio

器件型号:TMS570LC4357-TMS570LC4357 EP
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我们正在尝试使用 FT4232H-56Q 迷你模块调试 TMS570LC43HDK、因为我们的定制硬件将使用 FT4232H IC 进行 JTAG 调试。 我们能够 使用 OpenOCD 库成功连接 JTAG、并能够通过 telnet、gdb 在内部 SRAM 中读写。 当我们尝试将 FT4232H-56Q 微型模块通道 A JTAG 引脚连接到 TMS570LC4HDK 的 Arm 20 引脚 JTAG 连接器以使用 CCS 仿真 XDS100v2 时、我们收到了以下错误

值为“-183"(–183(0xffffff49“0xffffff49)、标题为“C_ERR_CTL_CBL_BREAK_FAR"。“。 请提供解决方案以解决问题。

PS:我们已经 使用 XDS100v2 配置 XML 文件对 FT4232H-56Q mini 模块的 EEPROM 进行了编程、以将通道 A 配置为调试端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    对延迟的回复表示歉意!

    我正在内部与专家讨论这个问题、我会尽快提供我的更新。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepak:

    TMS570 HDK 通过 20 引脚 ARM JTAG 接头支持板载 XDS100V2 仿真器和外部 JTAG 仿真器。 20 引脚 JTAG 接头的引脚 8 用于选择将使用哪个。 引脚 8 在 HDK 上被拉至高电平、并且应将其拉至低电平以选择外部仿真器。

    TMS570 HDK 对 XDS100V2 使用 FT2232H。 FT 的主要区别 4. 232H 和 FT 2. 232H 是 FT 4. 232H 具有 4 个 USB 串行(JTAG、SPI 等)通道和 FT 2. 232H 有 2 个 USB 串行通道。 您可以在 CCS 和 Uniflash 中使用相同的 XDS100V2 JTAG 驱动程序。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 jagadish、

    我已经尝试使用 FT 2. 232H xml、用于配置 FT 4. 232H 微型模块、类似于 FT 2. 232H、如果未执行此操作、CCS 将引发其他错误、内容为 FTDI 驱动程序问题。 完成所有这些操作后、至少我得到了“The value is '–183'(0xffff49) 标题为'SC_ERR_CTL_CBL_BREAK_FAR'“错误、接着我向前迈进了一步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此错误意味着 JTAG 调试器正在通过 TDI 引脚向器件发送数据、但没有在 TDO 引脚上接收到任何东西。 对我来说、电路板上似乎存在连接问题。

    请检查它以便更好地诊断问题、

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#cable-break