This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:CCS20 无法更改/保存属性

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569992/am263p4-ccs20-cannot-change-save-properties

器件型号:AM263P4


工具/软件:

通常我不能更改项目的属性。

例如、更改编译器包含路径时、我编辑或删除“Save and Close“上的十个链接不会执行任何操作。

有时它可能起作用。

是否有相应的解决方法?

我使用的是 CCS 20.3.0.14___1.9.0

AM263Px SDK 11.0.0.19 开始提供

我的机器是 Mac。

此致

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niel:
    抱歉 、 您不得不面对此问题。

    例如、更改编译器包含路径时、我编辑或删除“保存并关闭“上的十个链接不会执行任何操作。

    是否可以分享您遇到此问题的项目? 我可以尝试在我这边创建相同的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    每次都不会发生这个问题、有时如果我关闭 CCS 并重新启动它会正常工作。

    此致

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niel、

    您能否分享您正在使用的笔记本电脑配置?

    同时、让我和我们的工具团队专家一起在这里发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享您正在使用的笔记本电脑配置?

    以及笔记本电脑上运行的确切 macOS 版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 MacBook Pro、2023 年 14 英寸、Apple M2 芯片、32GB。

    它使用红杉 15.7.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。 今天是当地假日、所以明天我回到办公室时、我会进一步调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在运行 Tahoe 的 MacBook Air M1 上运行、从同一 SDK 导入一个示例。 到目前为止、我还没有保存属性的问题。 您提到这是一个零星的问题、但这种问题“经常发生“。 每天几次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发生该情况时、该延迟对于特定工程仍然存在。

    然后我可以关闭并重新打开 CCS、它可能再次发生在该特定工程中、也可能不会。

    有时是 继续关闭 CCS 并等待然后重试的唯一方法。

    这使我认为 CCS 如何处理这些点击以“保存并退出“的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这使我认为 CCS 如何处理这些点击以“保存和退出“存在一些问题。

    有报告称、有时 macOS 上的 CCS 将不会注册点击鼠标、用户必须点击两次或多次才能从 IDE 获得响应。 我想知道这是否相关。 然而,它只会发生在一个特定的项目是没有意义的。 它总是只是一个项目吗? 你没有和其他人一起看到它?