This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:低功耗 EtherCAT 设计

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, AM2431, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572491/am2431-low-power-ethercat-design

器件型号:AM2431
主题中讨论的其他器件:AMIC110AM2432

工具/软件:

大家好、我有一个使用 AMIC110 处理器的实用设计、我想对其进行更新以使用其中一款 Sitara 微控制器运行。  我的目标主要是降低运行电路板所需的功耗。  为此、 我计划将 PHY 和我使用的 ADC 的 I/O 电压降至 1.8V。  这样可以节省几百毫瓦的功耗。  此外、如果使用具有板载存储器的微控制器、我可以在没有板载 DDR3 RAM 的情况下实现这一点、从而节省更多电量。

我一直在寻找 TI 支持 EtherCAT 的强大微控制器系列、并一直在寻找降低功耗解决方案的建议。  我使用的是 83822 PHY、因为它似乎功耗最低、并且适用于基于 AMIC110 的系统。  AM2431 似乎是我运行过的功耗最低的微控制器、支持 PRU 中的 EtherCAT 固件。  你对我的求婚有什么建议吗?  我意识到在功率受限的系统中使用 EtherCAT 并不完全是一个好主意。  不是我的!

我的次要目标是使用受支持的 RTOS、因为 AMIC110 不再支持 TI-RTOS、并且 仅在较新的处理器上支持 FreeRTOS。

谢谢!

John Ford

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、今天是在印度度假、我们的一些同事在那里已离职了几天。 请期待响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以考虑  将 www.ti.com/.../AM2612 用于 MCU 侧没有 DDR < 1W 功率的仅 EtherCAT 用例。 您可以尝试 AM261X-PET-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  功耗估算工具链接似乎已断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该在回复之前先搜索一下。   Slight smileμ s

    www.ti.com/.../1.0.0 上找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我考虑了 2,431,2612611263x、ND 263Px。  根据功耗估算器、2431 似乎是最低功耗选项。  您能看一下我的 2 个功耗估算器工具屏幕截图、看看我是否有任何改进之处吗?  或者、如果任何内容与 2 不同步。  我认为 263XX 对于我的项目来说太贵了,不会更好的功耗,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 263XX 对于我的项目来说已经过载了、而且在功耗方面不会更好、对吗?

    没错。 263xx 的功率将高于 261x。

    对于 AM243: EtherCAT 可在 200MHz ICSSG 上运行、仅需要 3/6 个内核。 因此、50%的利用率可能很合适、

    对于 AM261:Ethernet_0/1 可以关闭/不使用。 R5F 可以是 25%的负载以进行 200MHz 操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  我调整了电子表格、AM2432(–1 没有启用 etherCAT 的版本!) 功耗仍低于 261x。  这是因为 261x 上的内核电压更高。  AM2432 进行设计、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我看到在 AM243 AM261 (38C 与 85C) 中将结温 Tj 设置为不同的值。 需要将此参数设置为器件将在的最高温度、然后您将能够比较此理想条件下器件的功耗。 请您确认一下。

    谢谢、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sahana。  我错过了这个字段。  如果我将温度都设置为 85°C、我仍然可以得到 AM2432、它是更好的选择。  AM2432 估算值为 748mW、AM261x 估算值为 839。  我尝试了其他一些温度值、结果是一致的。

    John