Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
目前我正在使用 TI 的工业通信 SDK 针对 AM243x 进行开发、
最近、我从迁移过来 工业通信 SDK v09.01.00.03 (使用基于 MCU+SDK v10.00.20 的 SBL)更改为 工业通信 SDK v11.00.00.08 。
迁移后、以前使用的几个功能开始失败。 我调查并应用了一组修复程序、该应用程序现在再次运行。 不过、我担心仍有潜在或隐蔽的问题。
感谢您对以下几点的支持:
- 我总结了我在 Excel 文件中所做的修改。
您能否审核这些测试以检查它们是否适当并且与 SDK v11 中的预期更改一致?
如果有 SDK 正式要求或推荐的任何应用级更改、请告知我。 - 由于我遇到了 v11 的几个问题,我有点担心在生产中使用它。
v11 是否被视为稳定且安全使用?
如果没有、您能否告知目前推荐哪个 SDK 版本最稳定? - 如果发行说明中没有提到任何兼容性问题或行为变化(例如,初始化顺序,配置步骤等方面的变化)、如果您能分享这些详细信息、我将不胜感激。
为了供您参考、我们的应用中使用了以下 SDK 组件:
- EtherNet/IP 适配器 FWHAL
- ICSS-EMAC
- MII 模式下的 HSR_PRP
- ADC 驱动器
- MCSPI 驱动程序
- USB 设备驱动程序
- DDR 驱动器
- GPIO 驱动程序
- FreeRTOS
- SBL_OSPI
- EEPROM 驱动程序
- 闪光灯驱动器
- LwIP
- mbedTLS
非常感谢您的支持。