请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK工具/软件:
您好、
我将 MSP432P401R 与 FreeRTOS 配合使用。
对于大多数工作、我需要使用 SDK 和 driverlib。 当我使用 SDK 中的示例工程时、它工作正常。
但是、当我使用 SDK 中的 FreeRTOS 示例工程时、它们似乎与 SDK 头文件和包含路径不兼容。
我在使用 FreeRTOS 时没有使用 SDK 和 driverlib 运行一些基本工程、只需通过访问寄存器编写自己的驱动程序即可。
但这不是按比例缩放。
是否有任何示例工程或论坛可以展示 FreeRTOS 和 SDK/ driverlib 协同工作?
谢谢