This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:CCS20 问题消息

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1569887/am263p4-ccs20-problem-message

器件型号:AM263P4


工具/软件:

我所有构建的工程都显示了问题文本

在哪里可以找到问题的根源?

我没有任何迹象表明“可构建的链接资源“是什么、我能否以某种方式找到它?

此外、为什么 OpenSSL 被列为问题。

这两条消息都显示[Ln 1、Col 1]-这指的是哪个文件?

我使用的是 CCS 20.3.0.14___1.9.0

AM263Px SDK 11.0.0.19 开始提供

我的机器是 Mac。

此致

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    OpenSSL 消息只是信息消息它不是一个问题,你可以看到图标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有任何迹象表明“可构建的链接资源“是什么、我能以某种方式找到它吗?

    我相信、如果您双击该链接、应该会将您带到问题上来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nilabh、

    如果我双击报告的问题、则没有任何反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    看起来 MAC 上的 CCS20 存在一些具体问题、我会请您继续与我们的专家对话  Ki 团队的一名应用工程师。