This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:Uniflash 编程 SBL 区域

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1573067/am263p4-uniflash-programming-sbl-regions

器件型号:AM263P4
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我是否能够使用 UniFlash 9.30.5401 对 SBL 的所有区域进行编程

我们有 2 个 SBL、一个位于偏移量 0、另一个位于偏移量 0x40000

如果我尝试将偏移量 0x40000 放入 UniFlash 中的“Load Address“中、我会看到另一个勾选框“HSMRt Image“、其中显示了文件名和偏移量。

此致

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    是的、您可以在不同的 Uniflash 会话中单独对 SBL 进行编程、或者使用 HSMRT Image 等其他列刷写 seconf SBL 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如下所示: