This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:DAP 连接错误。 这可能是由于器件进入低功耗模式。

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572935/lp-mspm0g3507-dap-connection-error-this-could-be-caused-by-the-device-having-gone-to-low-power-mode

器件型号:LP-MSPM0G3507


工具/软件:

[DAP、13:06:20] 【错误】CS_DAP_0:连接到目标时出错:2025年03月10日 连接错误。 这可能是由于器件进入低功耗模式。 尝试强制外部复位。如果错误仍然存在、请尝试强制 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答。
[BOOTRST、13:06: 24][info] CS_DAP_0:GEL 输出:启动 2025年03月10日 板复位
[GEL、13:06:25] [info] CS_DAP_0:2025年03月10日 输出:RESET 线路生效
[GEL、13:06:25] [info] CS_DAP_0:2025年03月10日 输出:复位行取消置位
[GEL、13:06:25] [info] CS_DAP_0:2025年03月10日 输出:板复位完成
[GEL、13:06:25] [info] CS_DAP_0:2025年03月10日 输出:复位完成
[DAP、13:06:26] 【错误】CS_DAP_0:连接到目标时出错:2025年03月10日 连接错误。 这可能是由于器件进入低功耗模式。 尝试强制外部复位。如果错误仍然存在、请尝试强制 BSL、批量擦除或恢复出厂设置。 有关更多信息、请查看器件常见问题解答。

我在强制重置的同时按下 LaunchPad 上的开关 S2。但这些日志将一次又一次地出现。 很多电路板都有这个问题、希望这个问题得到解决。
或者请提供解决方案、使电路板不会进入该状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JV:

    默认情况下、BSL 调用引脚为 PA18、该引脚连接到 LaunchPad 上的 S1。

    要确保 调用 BSL、请尝试以下操作:

    1. 保持 NRST (S3)
    2. 保持 BSL 调用 (S1)
    3. 断开 LaunchPad 与 USB 的连接
    4. 将 LaunchPad 重新连接到 USB
    5. 启动调试会话
    6. 等待工程完成构建后、然后释放 NRST
    7. 释放 BSL 调用

    如果仍然无法连接到调试器、请尝试恢复出厂设置。 有关步骤、请参阅 适用于 MSPM0 MCU 的 Code Composer Studio IDE 指南的第 3.4 节

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恢复出厂设置后、此问题已得到解决。